Danmark | dansk

Ostfildern, 6. mar. 2014

Nyt design til driftstypevælgeren PITmode fra Pilz til værktøjsmaskiner – forberedt til international brug

Den gennemprøvede driftstypevælger PITmode fra Pilz er nu til rådighed i nyt design og som tilvalg med piktogrammer til værktøjsmaskiner. Ved at bruge standardiserede symboler er den ideel til international brug. PITmode har to funktioner i én kompakt enhed: Sikkert valg af definerede driftstyper og adgangsautorisation til maskinen.

For det første registreres definerede driftstyper på en sikker måde af styringen: Her skifter PITmode ved hjælp af selvovervågning på en sikker måde fra en driftstype til en anden. Der er mulighed for fem indstillelige driftstyper: Automatisk drift, klargøringsdrift, manuel indgriben under begrænsede betingelser, Special Mode resp. procesovervågning og servicedrift. Ved hjælp af LED-visning kan den aktuelt valgte driftstype vises lige så manipulationssikkert som autorisationstrinnet. PITmode kan anvendes til applikationer indtil PL d i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 2 i henhold til EN 62061.

PITmode: Adgangs- og manipulationsbeskyttelse i ét
For det andet kan adgangsautorisationen til maskinen styres: Hver enkelt operatør får med den kodede nøgle adgang til de maskinfunktioner og maskindriftstyper, som er frigivet til ham. Ved hjælp af det på basis af RFID-teknologien berøringsfrit overførte nøgle-ID-nummer vælges de enkelte autorisationstrin i maskinstyringen. På denne måde giver PITmode en stor adgangs- og manipulationsbeskyttelse ved hjælp af den universelle kodning.

Pilz udstiller i hal 9, stand 17. Du kan få yderligere oplysninger under: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: