Nye linkmoduler til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 fra Pilz – sikker tilslutning, sikker kommunikation

Nu er der nye linkmoduler til rådighed til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til decentralisering og sikker kommunikation.

Ostfildern, 14/10/2013

Nu er der nye linkmoduler til rådighed til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti 2 til decentralisering og sikker kommunikation mellem flere basismoduler. Med PDP-linkmodulet (Pilz Decentral Periferi) og multi-linkmodulet kan der laves både decentrale anlæg i netværk samt ring- og trætopologier. Begge linkmoduler kan hurtigt og enkelt konfigureres med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator, hvilket sparer tid ved planlægning og konstruktion.

De decentrale moduler PDP67 kan ganske enkelt sluttes til PDP-linkmodulet: På denne måde kan signalerne fra de tilsluttede sensorer sendes direkte fra arbejdsområdet til basismodulerne via det nye linkmodul. Dette gør det muligt også at implementere decentrale anlæg i netværk ved hjælp af det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2.  

Fleksibel dataudveksling

Det nye multi-linkmodul garanterer en enkel og samtidig mere sikker dataudveksling mellem flere basismoduler. Modulopbygningen af PNOZmulti 2 gør det muligt at tilslutte op til 4 linkmoduler til basismodulet. Nu kan ring- og trætopologier opbygges fleksibelt med PNOZmulti 2. Derudover er der mulighed for gruppefrakoblinger og idrifttagning af separate dele af anlægget. Hvis der anvendes flere PNOZmulti 2-moduler, kan der implementeres sikkerhedsfunktioner for mere komplekse maskiner og anlæg.

Du kan få yderligere oplysninger om produktet på adressen https://www.pilz.com/de-DE/eshop/0001000023701380NT/PNOZmulti-2-Basisgeraete

Pilz udstiller i hal 9, stand 370. Du kan få yderligere oplysninger om Pilz' messedeltagelse her: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives