Ny metode til dataoverførsel - multifunktionelt sikkerhedssystem kommunikerer nu også via Ethernet

PNOZmulti - dataoverførsel via Ethernet

Ostfildern, 19/10/2005

Der er nu udvidelsesmoduler til rådighed til dataoverførsel via Ethernet til det multifunktionelle sikkerhedssystem PNOZmulti. Disse muliggør kommunikation via protokollerne Profinet/IO og EtherNet/IP eller Modbus/TCP. Dermed kan PNOZmulti også integreres i tilsvarende, allerede eksisterende anlæg. Brugerne drager fordel af reducerede omkostninger og en nem diagnose.

Vha. udvidelsesmodulerne kan diagnosedata og styringsoplysninger fra PNOZmulti overføres til forskellige styresystemer via Ethernet. Dette reducerer for det første omkostningerne til ledningsføring og sænker for det andet andre omkostninger.

Endvidere er der også en enkelt diagnosemulighed til rådighed, som bidrager til at reducere stilstandstider.

Mellem basisenheden og udvidelsesmodulet kan der indsættes et modul til separat 24-V-forsyning. Dermed sikres en uafhængig spændingsforsyning til udvidelsesmodulerne fra styringen, hvilket øger bussammenkoblingens tilgængelighed.

Med det modulopbyggede sikkerhedssystem PNOZmulti kan standardstyrings- og sikkerhedsopgaver løses på en økonomisk måde. Alle forbindelser konfigureres let med PNOZmulti-konfiguratoren på pc'en. Det er dermed let at foretage efterfølgende ændringer og tilpasninger i konfigurationen.