Danmark | dansk

9. sep. 2015

Softwareplatformen PAS4000 nu med API-interface

En virkelig lettelse for brugere, der projekterer styringsprojekter på basis af automatiserede processer uden for PAS4000

Med softwareplatformen PAS4000 kan du i automatiseringssystemet PSS 4000 ganske enkelt konfigurere og programmere styringerne PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi med den grafiske programeditor PASmulti eller programmeringssprogene IL, STL og LD iht. EN/IEC 61131-3.


API muliggør forbindelse fra eksterne applikationer til PAS4000

Nu tilbyder Pilz i PAS4000 også et interface til ekstern programmering af applikationer (API – application programming interface). En virkelig lettelse for brugere, der projekterer styringsprojekter f.eks. i Excel på basis af automatiserede processer. Ved hjælp af API kan f.eks. Excel automatiseret generere en styringskode til PAS4000. Dette kan spare tid i udviklingsprocessen, især når det drejer sig om at opbygge mange projekter, der ligner hinanden. Fordefinerede funktioner kan på denne måde hurtigt og effektivt sendes til interfacet og overføres til styringsprojektet, uden at du skal indtaste dem manuelt via en editor.
 

Mange handlinger er mulige via API

Med API er der mulighed for projektoprettelse, programmering af moduler med biblioteksforespørgsel, hardwarekonfiguration og mapping af proces- og systemvariabler (internt og eksternt). Der kan også oprettes og konfigureres IP-forbindelser. De videre trin, som er nødvendige til færdiggørelse af et projekt, f.eks. linking, indlæsning i styringen, licensering samt kontrol af funktionerne, udføres som sædvanligt i PAS4000.

Eftersom automatiseringssystemet PSS 4000 kan implementere projekter til både automatisering og sikkerhed, er det med API også muligt effektivt at oprette sikkerhedsfunktioner.
 

Yderligere oplysninger i online-hjælpen til PAS4000

Brugerne kan i online-hjælpen på softwareplatformen PAS4000 under "API til PAS4000" læse, hvilke yderligere handlinger der er mulige med API, og hvilke kommandoer der skal bruges.


Yderligere oplysninger:

Software PAS4000

Automatiseringssystemet PSS 4000

Softwareplatformen PAS4000 nu med API-interface
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk