Danmark | dansk

5. nov. 2014

Den nye standard IEC/ISO 17305

Hvilke konsekvenser har sammenlægningen af EN ISO 13849 og IEC 62061 i forbindelse med maskinsikkerhed?

Standarden IEC ISO 17305 er planlagt som en sammenlægning af standarderne EN ISO 13849 og IEC 62061. Den nye IEC ISO 17305 beskriver i fremtiden både maskiners og anlægs funktionelle sikkerhed og de foranstaltninger, der skal udføres for at opnå dette.
 

IEC/ISO 17305 skal efter planen træde i kraft fra 2016

Tidspunktet for indførelse af IEC ISO 17305 er planlagt til 2016 med en overgangsperiode på 2 år. Denne såkaldte merger vil være gældende globalt. Målet er harmonisering og forenkling. Dette opnås bl.a. ved, at de for øjeblikket parallelt administrerede EN ISO 13849 og IEC 62061 kan afløses komplet, og der i fremtiden kun skal være IEC ISO 17305.
 

Første udkast til IEC/ISO 17305 internt i arbejdsgruppen kommer allerede i år

Første udkast til IEC ISO 17305 internt i arbejdsgruppen er planlagt til slutningen af 2014. Pilz er repræsenteret med en gruppe af eksperter i det pågældende udvalg for standarder og i forskellige arbejdsgrupper og er i afgørende grad med i udviklingen i overensstemmelse med maskin- og anlægsproducenternes behov. Vi understøtter ved sammenlægningen til IEC ISO 17305 en så praktisk baseret tilgangsvinkel som muligt.
 

Førstehåndsinformation om den aktuelle udvikling for udkast til standard

For øjeblikket er der ikke truffet nogen endelige beslutninger om udformningen af indholdet i IEC ISO 17305. Så snart udkastet til standarden er offentliggjort officielt, giver vi her erklæringer, vurderinger og praktiske tips til anvendelsen af IEC ISO 17305.
 

Yderligere oplysninger:

Leksikonartikel om IEC ISO 17305

Serviceydelser fra Pilz