Danmark | dansk

29. okt. 2014

PSS 4000: Global maskinsikkerhed med system

Automatiseringssystemet PSS 4000 kan takket være nye funktioner anvendes internationalt og uafhængigt af den enkelte maskine.

Forskellige markeder har forskellige krav til automatiseringssystemer. F.eks. findes der på regionalt plan forskellige editorer og kommunikationsprotokoller. Automatiseringssystemet PSS 4000 passer ved hjælp af mange funktioner og udformninger nøje til disse krav.

 

Alsidigt og fleksibelt til brug uafhængigt af den enkelte maskine

Styringerne i automatiseringssystemet PSS 4000 kan integreres i forskellige automatiseringsarkitekturer. På denne måde kan hardwaren kommunikere indbyrdes via Ethernet/IP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP og Profibus-DP. Dermed er det muligt problemfrit at anvende systemet uafhængigt af den enkelte maskine.

 

Forskellige editorer til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner

Der er en høj grad af beslutningsfrihed inden for programmeringssprogene ved hjælp af de forskellige editorer. F.eks. er der med editorerne PAS LD (Ladder Diagram), PAS STL (Structured Text) og PAS IL (Instruction List) forskellige editorer til rådighed til PLC-programmering i henhold til EN/IEC 61131-3 og med PASmulti til konfiguration af sikkerheds- og automatiseringsfunktioner.

 

Også på dit sprog til international brug

Arbejde på ens modersmål forenkler også forståelsen og håndteringen i softwaren. F.eks. er der nyheder som menusproget, hjælpemenuerne, installationshjælpen, sikkerhedshåndbogen og systembeskrivelsen på otte forskellige sprog (tysk, engelsk, italiensk, kinesisk, spansk, fransk, japansk og portugisisk) til rådighed. Automatiseringssystemet PSS 4000 kan anvendes uafhængigt af land, branche og applikation: komplet og enkelt!

 

Yderligere oplysninger

Automatiseringssystemet PSS 4000

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk