Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

Effektiv sikring af elevatorer og løftegrej

Automatiseringssystemet PSS 4000 får TÜV-godkendelse til sikring af person- og vareelevatorer.

Komponenterne i automatiseringssystemet PSS 4000 er nu godkendt som sikkerhedskomponenter til elevatorapplikationer. Disse applikationer er omfattet af strenge sikkerhedsbestemmelser og skal opfylde specifikke krav.

Godkendelsen er givet i overensstemmelse med:

  • DIN EN 115-1: Rulletrapper og rullefortove – Sikkerhed – Del 1: Konstruktion og installation
  • DIN EN 81-1: Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Del 1: Elektrisk drevne person- og vareelevatorer
  • DIN EN 81-2: Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Del 2: Hydraulisk drevne person- og vareelevatorer

 
Sikring af elevatorer – mange applikationer kan implementeres 

Elevatorbrugere og -producenter har med automatiseringssystemet PSS 4000 nu en teknisk uafhængig og fleksibel løsning til rådighed. Systemet er yderst robust og enkelt at håndtere og har mange forskellige funktioner. Takket være den nye godkendelse kan der implementeres forskellige applikationer: 

  • Personelevatorer
  • Vare- og godselevatorer
  • Alle typer løftegrej

Automatiseringssystemet PSS 4000 giver dig som bruger en fleksibel løsning inden for alle automatiseringsteknikkens områder – og anvendelsesmuligheder inden for mange brancher.


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000

Yderligere applikationer PSS 4000

Automatiseringssystemet PSS 4000 – sikker og effektiv sikring af elevatorer og løftegrej