Danmark | dansk

17. jun. 2014

EN ISO 14119 er nu harmoniseret

Standarden EN ISO 14119 om udformning og valg af beskyttelsesdørssystemer er nu bindende over hele Europa.

Standarden EN ISO 14119 – Maskinsikkerhed blev optaget i bilaget til maskindirektivet 2006/42/EF allerede i april. Nu er den blevet til en harmoniseret europæisk standard. I det pågældende Den Europæiske Unions Tidende erstatter EN ISO 14119 standarden EN 1088. Overgangsperioden er kort. Allerede fra den 1.5.2015 er kun EN ISO 14119 gyldig.


Hvad er nyt i EN ISO 14119?

Den nye standard skelner i forbindelse med låseanordninger mellem fire konstruktionstyper. Nye teknologier behandles, og deres fordele og ulemper angives. Derudover gennemgås der foranstaltninger til at minimere omgåelsen af låseanordninger på en fornuftig, forudseelig måde.


Sådan er du optimalt forberedt:

Vær allerede nu ved konstruktion af beskyttelsesdørssystemer opmærksom på overensstemmelse med den nye EN ISO 14119. Så bliver du heller ikke udsat for udfordringer med kort varsel, når overgangsperioden er slut.

I øvrigt: Alle sikkerhedsafbrydere og beskyttelsesdørssystemer fra Pilz opfylder bestemmelserne i den nye standard.


Yderligere oplysninger:

Med sikkerhedsafbrydere og beskyttelsesdørssystemer fra Pilz er du allerede nu på den sikre side!
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk