Nyheder om softwareplatformen PAS4000

04/04/2012

Softwaremodulet Brænderstyring – godkendt af TÜV Süd

Softwaremodulet "Brænderstyring" er nu til rådighed.

Softwareplatformen PAS4000 til automatiseringssystemet PSS 4000 indeholder forskellige editorer som f.eks. den grafiske programeditor PASmulti og editorer, der opfylder kravene i EN/IEC 61131-3. Derudover udmærker systemet sig ved at indeholde mange forskellige softwaremoduler, der muliggør en høj grad af genanvendelighed og standardisering.

Nu til rådighed: Softwaremodulet "Brænderstyring"

Med det nye softwaremodul "Brænderstyring" kan man styre og overvåge et stort antal forskellige brændertyper. Modulet kan konfigureres, således at det får samme funktioner som et udvidet automatisk brænderstyresystem. På denne måde kan der implementeres applikationer indtil SIL 3 i henhold til EN 61508.

Fordelene ved det nye softwaremodul:

  • Egnet til brændere med eller uden tændbrænder og til brændere med eller uden flammevagt
  • Grænseflade til styring og overvågning af ekstern kombinationsstyring til rådighed
  • Integreret tæthedskontrol
  • Indgange til eksterne sikkerhedskæder (f.eks. nødstop og maksimumtemperatur)
  • Udførlig diagnose
  • Konfigurerbare cyklustider
  • Godkendt i henhold til alle gældende europæiske standarder for automatiske brænderstyresystemer, brændere, termoprocesanlæg og dampkedler

Du kan rekvirere softwaremodulet straks hos teknisk support. Det vil også blive integreret i modulbiblioteket.


Yderligere oplysninger:

Automatiseringssystemet PSS 4000