Titul CMSE Certified Machinery Safety Expert zásadně zahrnuje komplex technických otázek týkajících se bezpečnosti strojních zařízení. Při školení jsou získány potřebné odborné vědomosti - od znalostí zákonů, norem a technik ochrany až po podrobné zkoušky funkcí na úseku bezpečnosti. Absolventi disponují rozsáhlými znalostmi od analýzy nebezpečí přes zpracování koncepcí bezpečnosti až po správné „uvádění strojů a zařízení na trh“.
Jedná se o následující tématické bloky:
Modul 1: Úvod do bezpečnosti: Ochrana bezpečnosti práce a zdraví, úvod do příslušných bezpečnostních předpisů, odpovědnosti objednavatele a konstruktérů.
Modul 2: Bezpečnost strojních zařízení a ochrana bezpečnosti práce: Zákony ve vztahu ke strojním zařízením, směrnice o používání pracovních prostředků, označení CE
Modul 3: Posouzení rizik: Hodnocení rizik podle ISO 12100. Metody pro hodnocení rizik
Modul 4: Mechanická ochranná zařízení: Bezpečnost elektrických zařízení a jejich komponent, analýza bezpečnostních komponent, požadavky a používání
Modul 5: Funkční bezpečnost řídicích systémů: Specifikace funkční bezpečnosti podle ISO 13849-1, ověření a validace podle EN ISO 13849-2, opatření a zavádění EN ISO 13849-1; IEC 62061; EN ISO 4413 (hydraulické systémy) a EN ISO 4414 (pneumatické systémy)
Další informace jsou k dispozici také na stránkách www.cmse.com .