Označení CE

Stávající stroj certifikovaný CE má být sestaven [...] s novým, neúplným strojem [...]. Musí být nový [...] stroj podroben opětovné certifikaci CE?

Stávající stroj certifikovaný CE má být doplněn/sestaven s novým, neúplným strojem (montáž manipulačního zařízení na soustruh). Musí být nový, kombinovaný stroj podroben opětovné certifikaci CE?


Aby se vyjasnilo, zda je třeba znovu vystavit ES prohlášení o shodě, je nutné předem posoudit, zda je kombinovaný stroj souborem strojních zařízení. Podle popisovaného případu je třeba odpovědět kladně. V případě stavby souboru strojních zařízení je certifikace CE nutná. Pro výše uvedenou konstelaci strojních zařízení tak musí být vypracováno nové ES prohlášení o shodě.

Při posuzování je třeba primárně zvážit, zda byl stroj (v tomto případě soustruh) poprvé dodán před rokem 1995 nebo až poté. V případě dodání před rokem 1995 musí stroj splňovat alespoň požadavky nařízení o bezpečnosti provozu. Po roce 1995 musí být certifikace CE provedena v okamžiku prvního dodání.