Ústředním tématem společnosti Pilz na veletrhu InnoTrans 2022 (20. až 23. září 2022 v Berlíně) jsou digitální řešení automatizace pro bezpečnou železniční infrastrukturu. Novinkou je adaptér EULYNX, který umožňuje používání standardu EULYNX v dnes používaných stavědlech všech výrobců. Kromě toho společnost zabývající se automatizací představí svou nabídku služeb v oblasti strojní bezpečnosti, které usnadní provozovatelům a výrobcům zabezpečení provozoven v železničním průmyslu.
Ostfildern, 11. 8. 2022
InnoTrans 2022: Pilz nabízí řešení automatizace pro budoucnost železniční dopravy – jednoduchá a bezpečná digitalizace
Na veletrhu InnoTrans představí Pilz provozovatelům železniční infrastruktury možnosti digitalizace s řešeními automatizace. Otevřená rozhraní a standardizovaná řešení COTS (Commercial Off-the-Shelf) z portfólia Pilz nabízejí řešení proprietárních aplikací. Nabídka zahrnuje klasické drážní aplikace jako například ovládání výhybek, řešení rozhraní nebo železničních přejezdů, ale i průmyslové aplikace, například zabezpečení areálů železničních podniků.
Otevřené trhy pro železnici díky otevřené komunikaci
Jak může budoucnost železnice vypadat, toho je důkazem adaptér EULYNX, se kterým Pilz účastníky veletrhu seznámí. Cílem evropského projektu EULYNX je standardizace technologie stavědel. V tomto standardu tzv. Object Controller převádí digitální řídící povely ze stavědel na analogové signály, například pro výhybky. Díky adaptéru EULYNX, který vychází z automatizačního systému PSS 4000, pak budou současná stavědla kompatibilní s Object Controllers. Otevřenost a kompatibilita adaptéru EULYNX znamená důležitý krok při zavádění digitalizace pro bezpečné technologie řízení napříč zeměmi i produkty různých výrobců.
Jak pokračuje postup od místních specifických řešení v jednotlivých zemích k otevřenému železničnímu trhu, o tom bude v průvodním Speakers‘ Corner s návštěvníky veletrhu hovořit Jan van der Heide, Business Development Manager Railway u společnosti Pilz. Přednášku „Od Objekt Controller k nadnárodní digitalizaci železniční infrastruktury – jak může EULYNX urychlit Vaše ambice“ si můžete vyslechnout 21. září od 13,30 do 14,30 hod. v CityCube Berlin (CCB), podlaží 3, místnost M8.
O tématu „Nová definice mobility: dílna budoucnosti VDB“ bude s návštěvníky za spoluúčasti dalších odborníků z oboru diskutovat Michael Fohrer, konzultant Business Unit Rail u společnosti Pilz na dialogovém fóru VDB 23. září od 10,00 do 12,00 hod. v +palais.Berlin, hala 19.
Servis pro bezpečnost zařízení a podniků
Pilz doplňuje svou nabídku automatizace o další služby, například plánování a řízení projektů, programování, dokumentaci a podporu při schvalovacím procesu. Všechny tyto služby jsou speciálně přizpůsobeny potřebám železnice.
Jako expert na bezpečnost zařízení a strojní bezpečnost nabízí Pilz již dlouhá desetiletí rozsáhlé služby přizpůsobené individuálním požadavkům výrobcům a uživatelům strojů na ochranu člověka, stroje a životního prostředí. Jaké výhody mohou provozovatelé sítě a výrobci železniční techniky čerpat pro svá zařízení a podniky, to vysvětlí experti Pilz na veletrhu InnoTrans za pomoci interaktivní veletržní stěny.
Pilz představí v době od 20. do 23. září 2022 svá inovativní řešení na mezinárodním odborném veletrhu dopravní techniky InnoTrans v Berlíně (hala 27, stánek 550).
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz