28 mag 2019

Qual è lo stato attuale della nuova norma DIN EN ISO 20607?

La nuova norma è attualmente in preparazione a livello internazionale come ISO 20607. La Norma stabilisce i principi generali per la redazione del manuale istruzioni di macchine. Riguarda anche i componenti di sicurezza in quanto la nuova norma è armonizzata ai sensi della Direttiva Macchine. La versione attuale della nuova Norma può già essere utilizzata come solida base per l’attività di sviluppo nella progettazione, nella costruzione e nell’uso di macchine. La Norma verrà pubblicata verosimilmente nel corso dell’anno 2019!

Quale è la relazione con la Direttiva Macchine?

L’Appendice ZA allegata al progetto di norma stabilisce la relazione con la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Pertanto la norma fornisce indicazioni nella redazione di Manuali Istruzioni per macchine.

prEN ISO 20607 tratta il contenuto inerente alla sicurezza, la relativa struttura e presentazione delle istruzioni tenendo conto dell’intero ciclo di vita della macchina in oggetto. La norma stabilisce i fondamenti imprescindibili per evitare la mancanza di informazioni, in particolare in merito ai possibili Rischi Residui.

Non appena la norma DIN EN ISO 20607 viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE, sussiste una presunzione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e la norma viene inclusa nella lista delle norme armonizzate. Attualmente non è ancora definito se ci sarà un periodo di transizione. In caso affermativo, questo non potrà essere superiore a tre anni. È ugualmente possibile un periodo di transizione molto più breve.

Che importanza ha la norma DIN EN ISO 20607 per il settore delle macchine?

I fabbricanti di macchine e componenti di sicurezza devono affrontare tempestivamente possibili conseguenze e ripercussioni su istruzioni attuali e future. In caso di mancato adempimento della norma, macchine e componenti di sicurezza possono non ottenere la conformità CE!

Dopo la pubblicazione, la norma può essere acquistata tramite ISO Webstore.

 

Stato attuale della norma DIN EN ISO 20607
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Questo articolo è stato utile?