安全防护设备的检查
Webcode 7776
通过安全防护设备检查确保您的机械安全已得到更新

“我们认为 Pilz 是一家有能力的公司,他们的工程师具有丰富的经验,使我们受益颇多。 他们承担了 ESPE 检查的任务,同时又指出了整个设备的其他不足之处,并给出了合理的改进意见。
      - Bernhard Marstaller, Allgaier Automotive GmbH 公司维护经理


通过安全防护设备检查确保您的机械安全

对包括电敏防护设备在内的机器安全防护设备(如光幕、安全门系统等)进行妥善配置、安装和定期检查十分重要。 检查的范围和流程已在各国的国家规定中说明,如美国的OSHA,德国的BetrSichV以及英国的PUWER。 所需进行的检查程度与风险评估结果相关。


Pilz - 您的安全防护设备检查和机械安全检查合作伙伴

安全防护设备的检查

通过我们丰富的行业资历和技术资质,以及通过ISO 17020标准进行DAkkS认证的独立检查机构,可确保您的机器真实、客观地高度可用,同时最大限度确保您的职员安全。 检查报告可供讨论评定。 如果检查获得通过,则会在设备上加盖 Pilz 检查通过的标志。


作为安全设备检查方,Pilz负责

  • 检查安全防护设备位置是否得当
  • 对安全防护设备进行功能测试
  • 进行超程测定,确定安全距离
  • 检查电路图
  • 加盖合格标志
  • 出具检查报告


进行机械安全安全防护设备检查为您带来的好处

DAkkS
  • 达到安全规范标准,防护员工安全,降低风险,减少连带责任
  • 最大限度减少停机时间,最大限度提高机械可用性
  • Pilz 合格标志已获DAkkS认证,加盖可确保实现专家级的检查流程,值得信赖


更多信息

如欲了解安全防护相关的其他信息或其他内容,请见服务手册或 直接联系我们。


皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7776