下列页面概述了人机安全标准。
同时还将介绍此门户网站中的其它内部:
Pilz 可与贵公司的专家并肩工作,为生产设备提供个性化安全理念;这些安全理念也可用作制订安全策略的依据。
我们可以提供风险评估、安全措施规划一直到完全实施安全解决方案。由于多年的从业经验,Pilz 专家团队具备必要的专业知识,可以为您提供正确的解决方案。[...更多]
Pilz 提供各种以标准为主题的研讨会,作为培训计划的一部分。我们特别推荐"新机器安全标准 ”研讨会。此研讨会介绍了 EN 954/ISO 13849 和 IEC/EN 61508 标准的重大变更和应用领域,使用实际例子进行解释并描述了机械设计的重要性。[...Pilz 培训计划]
查找有关机器安全标准的作品!此书共 400 页,现已是第三次修订,并补充了适当内容。例如,本书中含有使用标准 ISO 13849-1 和 EN IEC 61508 进行风险评估的新内容。[...更多]
标准处于流动状态,其内容在不断地发生变化。但是,我们不能包含、列举或者提及所有标准。我们的页面无论如何都不能免除您购买、阅读和应用标准的义务。
因此,我们向您推荐Beuth 出版社的因特网网站。
国际组织:
欧洲组织:
国家组织:
更多信息,也可以从下列供应商获取:
您要注册加入 Pilz 门户网站吗?联系我们!