标准是行业内普遍地自愿遵守的书面约定,它为产品、服务和程序建立通用准则。标准可以用于保证产品和服务符合既定用途,具有可比性和兼容性 。
规范为可用于处理特定情况的规则,其全部内容取得了法律的认可,采用标准化程序,并得到了大众的普通应用。标准必须在技术上成熟,并为用户带来益处。标准化程序的所有阶段必须有明确的规定,并取得一致的认可,随后公布出来。
术语Standard(标准)来自于英语。标准是普遍接受和应用的规则或规范。通常,此术语也用作技术标准,也可以用于行业标准和“制造商特定(专有)标准”。
例如,ISO为国际标准组织,DIN为国家组织(DIN 标准列表)。[...更多]
标准是根据需要制订出来的 - 无论是由重要的经济部门还是市场制订的。或者它是根据公众利益制定的。因此,为保证产品或服务的互用性,行业需要标准。
同样,市场需要使用标准来保证竞争的公平性。
由于标准提高了产品或服务的质量和安全性,因此公众可以从中获益。
下面我们列举了我们知道的和认可的机械设备安全主要标准:
利用标准促进竞争时,要求行业遵守标准。在这种情况下,标准有助于提高质量和/或安全。
在协助执行法规时,要求执法当局遵守标准。因此,为简化在单一市场等领域中执行欧洲法律,欧盟制订了欧洲标准。