기준은 특정 상황을 해결하기 위해 적용될 수 있는 규칙으로, 모든 측면에서 법적으로 인정되고 표준 절차에 동의한 규칙이며 일반적으로 공용 도메인에서 적용될 수 있으며 공용 도메인에 위치합니다. 표준은 기술적으로 최신 상태를 유지해야 하며 사용자에게 혜택을 제공해야 합니다. 표준화 절차의 모든 단계는 철저하게 검증되고 동의된 다음 공표되어야 합니다.
표준 용어는 영어 어법에서 유래되었습니다. 표준은 광범위하게 허용되고 적용된 규칙 또는 기준입니다. 일반적으로 이 용어는 기술 표준와 개념이 유사하며 산업 표준 및 "제조 업체별 (독점) 표준"의 의미로 사용될 수 있습니다.
예를 들어 국제 표준 기구는 ISO이며 국가 조직은 DIN입니다(DIN 표준 목록). [... more]