デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
ポルトガル語
中国語
韓国語
スウェーデン語
トルコ語

人と機械の安全に関する規格
 
概要    利点    範囲    情報   



規格は製品およびサービスが目的に適合していることを保証します。

規格は、一般に製品、サービス、および手順の基準を確立する自発的な同意が文書化されたものです。規格は、製品およびサービスが目的、比較可能性、および互換性に適合していることを保証するためにも使用されます。

NormとStandardの区別

Normは、特定の状況を解決するために適用可能な規則です。Standardは、技術的に洗練され、ユーザに利点を提供する必要があります。標準化手順のすべての段階で同意と公開という手続きを踏む必要があります。

Standardという用語は英語における用法に由来します。Standardは、幅広く受け入れられ、適用されている規則またはNormです。一般的な用法では、この用語は技術規格と同義語であり、工業規格および「メーカ固有の規格」を意味して使われることもあります。

国際的な標準化組織はISOです。国家標準化組織にはDIN (ドイツ規格協会) などがあります (DINのリスト)。[詳細]

規格の必要性

... 製品およびサービスの相互運用性の確立

規格は、重要な経済領域または市場からの要求に応じて策定されます。あるいは、公共の利益の問題である場合もあります。
したがって、規格は、製品またはサービスの相互運用性を保証するために産業において必要とされるというように考えることができます。

... 市場の公正性と高い品質/安全性の確立

市場においては、規格が公正な競争を行うために必要であると考えることもできます。

規格による公共の利益は、製品またはサービスの品質および安全性の向上です。

設備と機械の安全性に関する重要な規格

次のリンクでは、設備と機械の安全性に関する重要な規格の一覧を掲載しています。

規格の策定と発展

規格が競争を促すとき、産業は規格の適用を求められます。このような場合、規格は品質および安全性の改善に役立ちます。

規格が法的規制の実施に役立つとき、関係機関は規格の適用を求められます。したがって欧州規格の策定には、単一市場 (欧州) の限定された地域において、欧州法への適合を簡素化する目的もあります。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0641