デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
中国語
韓国語
ポルトガル語
スウェーデン語
トルコ語

人と機械の安全に関する包括基準


設備と機械の安全性の基礎

包括基準には、設備と機械の安全性に関する設計、戦略、および運用に関する本質的な情報が含まれています。

EN 1050
機械の安全性 – リスクアセスメントの原則

この文書の主要な目的は、リスクアセスメントの系統的な手順を記述し、適切で、さらに他の手法と互換性のある安全対策を選択できるようにすることです。リスクアセスメントは、安全性が達成されるまで継続が必要なリスク低減の反復手順の重要な部分です。[詳細]

EN ISO 12100-1
機械の安全性; 基本概念, 設計の一般原則

第1部:基本用語、方法論。
第2部:技術原則と仕様。この規格は、設計者が設備および機械の設計において、安全性を達成するための技術原則を定義しています。同様なハザードを有する他の製品にも使用可能です。[詳細]


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0817