人机安全的通用标准


EN ISO 12100 - 安全机器的制造原理

EN ISO 12100 用于为设计人员提供总体看法和实践准则。其帮助您生产符合安全要求的机器。

同时它还提供制订更多安全标准的方法。

在机器指令目录下EN ISO 12100取代了EN 292。

EN ISO 12100 标准的内容

机器安全概念注重机器在其使用寿命期间履行既定用途的能力,无论风险是否充分降低。

EN ISO 12100 第一部分的目的是规定基本危险,以帮助设计人员认别相关重要危险。

这些是机器可能发生的危险。如下的是必须考虑到的危险:

  • 机械危险
  • 电气危险
  • 高温危险
  • 噪音产生的危险
  • 振动产生的危险
  • 辐射产生的危险
  • 材料和物质产生的危险
  • 在机械设计过程中忽略人体工程原理而产生的危险

通过风险分析进行风险评估

设计人员一旦发现了其他潜在的机器危险(永久危险和意外危险),那么必须根据量化系数估计各个危险的风险。那么他必须决定风险评估结果是否意味着需要降低风险。[...更多]


皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0821