| DE EN FR IT NL
finés
japonés
chino
coreano
portugués
sueco
turco

Normas fundamentales para la seguridad de personas y máquinas


EN ISO 12100 - Guía para la fabricación de máquinas seguras

La EN ISO 12100 pretende proporcionar una visión general y servir de guía a los ingenieros de proyectos. Tiene por objeto facilitarles la fabricación de máquinas que sean seguras para su aplicación correcta.

Por otra parte proporciona una estrategia para la elaboración de más normas de seguridad.

La EN ISO 12100 se incluye en la lista de la directiva de máquinas y sustituye la norma EN 292.

Contenidos de la EN ISO 12100

El concepto de la seguridad de máquinas contempla la aptitud de una máquina de ejecutar las funciones previstas en el curso de su vida útil, habiéndose reducido adecuadamente el riesgo.

La primera parte de la norma EN ISO 12100 tiene por objeto describir los peligros básicos y facilitar así al ingeniero de proyectos la identificación de peligros relevantes y significativos.

Estos peligros son los que pueden derivarse de la máquina analizada, debiendo tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes:

  • Peligros mecánicos
  • Peligros eléctricos
  • Peligros térmicos
  • Peligro derivado del ruido
  • Peligros derivados de vibraciones
  • Peligros derivados de radiaciones
  • Peligros derivados de materiales y sustancias
  • Peligros derivados de la omisión de principios ergonómicos en el diseño de máquinas

Valoración del riesgo mediante análisis del riesgo

Una vez que el ingeniero responsable del diseño haya identificado los diferentes peligros que pueden derivarse de la máquina (peligros intrínsecos y peligros inesperados), deberá evaluar, en la medida de lo posible sobre la base de los factores cuantificables, el riesgo de cada peligro. Acto seguido deberá decidir si el resultado de la valoración requiere una reducción del riesgo [...más].


Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0821