Danish
Finnish
Japanese
Chinese
Korean
Swedish
Turkish

Normas básicas para segurança de homem e máquina


Análise e avaliação de risco de acordo com EN 1050

Um fabricante de uma máquina, com base na diretriz de máquinas, deve executar uma análise de perigo, para verificar todos os perigos relacionados à sua máquina.Ele deve projetar e construir a máquina, considerando sua análise.

Esta exigência vale também para o executor, que, de acordo com a diretriz de máquinas, é considerado fabricante. Isso vale para máquinas, por exemplo, que são interligadas entre si ou para máquinas modernizadas e, assim, alteradas substancialmente.

Processo interativo para redução de risco

A EN 1050 contém "Princípios para avaliação de risco" em máquinas. A análise de risco envolve uma série de etapas lógicas, que permitem o exame sistemático de perigos originários de máquinas.

Processo interativo da análise de risco

 

Os perigos originários de uma máquina podem ser muito variados. Assim, além dos perigos mecânicos por esmagamento e corte, também os perigos térmicos e elétrico, bem como perigos por radiação, por exemplo, devem ser considerados.

De acordo com o resultado da avaliação de risco, há um redução de risco, de acordo com EN ISO 12100. A redução de risco é feita antes e duração a fase de planejamento ou após fabricação da máquina ou instalação.

Pela repetição da avaliação, resulta um processo interativo, com auxílio do qual o perigo pode ser minimizado o máximo possível e adotadas medidas de proteção.

Os pressupostos podem servir de base como parte de uma análise abrangente A EN 954 completa a EN 1050 com relação à avaliação de partes de comando de segurança,

Análise de risco da Pilz

Consultoria: Análise de risco da Pilz

A Pilz oferece a análise de risco como um serviço de seu espectro de prestação de serviços . Nossos especialistas executam para você uma avaliação de risco abrangente, com base nos padrões e normas em vigor. Faça contato ou deixe que ligamos de volta!


Pilz mundialmente
Favor selecionar Seu local

Pilz mundialmente
Links Rápidos
Código Web
Insira aqui seu código web de 4 dígitos:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0820