Los peligros asociados a una máquina pueden ser muy diversos, debiendo considerarse también peligros térmicos, eléctricos y peligros producidos por las radiaciones además de, por ejemplo, peligros mecánicos por aplastamiento y cizallamiento.
Según el resultado de la evaluación del riesgo, irá seguida de una reducción del riesgo según EN ISO 12100. La reducción del riesgo se realiza antes y durante la fase de planificación, o después de terminar la máquina o instalación.
Cuando la evaluación se repite, constituye un proceso iterativo para eliminar peligros, si es posible, e implementar las medidas de seguridad.
Los enfoques pueden usarse como parte de un análisis más amplio. La EN 954 completa la EN 1050 en relación con la evaluación de partes de los sistemas de mando relativos a la seguridad.