丹麦文
芬兰文
日文
波兰文
葡萄牙文
朝鲜文
瑞典文
土耳其文

功能安全标准


Webcode 0822


由于危害的成因千差万别,对应的预防技术措施也不尽相同,因而制定了针对不同安全类型的区分方法,例如:针对潜在危害的成因状态。

例如,当安全性依赖于一个电气(E)、电子(E)和可编程电子(PE)系统(简称E/E/PE系统)时,我们常称其为“功能安全”。

以下是此领域一些最重要的标准:


EN ISO 13849:机器安全 - 控制系统安全相关部分

修订EN 954-1的目的是建立一个简化的合理标准,以平息高度理论化模型引发的争议。
一如此前,新的 EN ISO 13849-1将继续处理电气、电子和可编程电子系统以及他控制技术方面的问题,例如液压技术。
按照原计划内容,EN ISO 13849-1也对此标准用于可编程电子系统(用于安全功能)的可行性进行了说明。
在“校验”主题,2003年草拟的标准prEN 954-2作为协调标准EN ISO 13849-2。校验即一次评估测试,包括安全功能的分析测试以及控制系统安全相关部分的分类。 [... 更多内容]

EN/IEC 62061:机器安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全

EN/IEC 62061代表EN/IEC 61508下某一特定领域的标准。它对机器安全相关的电气控制系统实施方法进行了说明。它对从初步设计阶段到停止运作的整个产品周期进行测试。以定量和定性的安全功能测试为基础。它主要向安全相关系统的规划者、建造者和用户进行说明。
EN/IEC 62061 在欧盟机械指令中被列为协调标准,因此使用此标准时“假设效果”就会生效。  [... 更多内容]

EN/IEC 61508:安全相关的电气/电子/可编程电子系统的功能安全

有了IEC 61508,车间安全中对安全系统的要求可相对应用独立定义。不仅仅协调了国家法规与国际标准,还增加了配备微处理器的设备和传感器的使用(这些微处理器可帮助实现安全功能)。
此“功能安全”标准中,这些系统安全要求通常划分为不同安全完整性等级(SIL 1-4)。设备、传感器或控制系统因而也就必须有一个对应的SIL等级 [... 更多内容]

  • 第1部分:介绍功能安全的概念以及IEC 61508系列标准概述。
  • 第2部分:安全相关的电气/电子/可编程电子系统的安全要求
  • 第3部分:软件要求
  • 第4部分:定义和缩写
  • 第5部分:安全完整性等级评定方法示例
  • 第6部分:第2和第3部分的应用指南
  • 第7部分:技术和方法概述

EN/IEC 61511:功能安全 - 用于加工工业领域的安全检测系统

此标准定义了加工工业领域安全检测系统的最低要求,此标准基于IEC 61508标准,但是针对加工工业有所删减。[... 更多内容]

  • 第1部分:框架、定义、系统、硬件和软件要求
  • 第2部分:第1部分应用指南
  • 第3部分:所需安全完整性等级评定指南

EN 954:机器安全 - 控制系统安全相关部分

此标准介绍了安全要求,并对控制系统安全相关部分的设计原则进行指导。此处指定了安全类别,并介绍了这些部分的安全功能特性。包括所有机器和相关防护设备的可编程系统。
此标准可用于控制系统的所有安全相关部分,而不必考虑所使用的能量类型,例如:电气、液压、气压或者是机械等。此标准都可用于所有机器专业和非专业应用。它可能还适用于配备安全相关部分的控制系统,此类安全相关部分用于相似危害类型的其他技术应用。[... 更多内容]


皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822