|
|
Normas para a segurança funcional
|
Webcode 0822 |
|
Uma vez que as causas de perigos e, com isso também as medidas técnicas para evitá-las, podem ser muito diversas, faz-se a distinção entre vários tipos de segurança, por ex. através da indicação da caixa de possíveis perigos. Assim, fala-se por exemplo em "segurança funcional", se a segurança depende da função correta de um sistema elétrico (E), eletrônico (E) e eletrônico programável (E) (resumindo: sistema E/E/PE). As seguintes normas são consideradas as mais importantes nesta área:
|
|
EN ISO 13849: Segurança de máquinas - Peças de comando relativas à segurança
|
Com a revisão da EN 954-1 deve-se criar uma norma simplificada, pertinente, economizando uma discussão com modelos altamente matemáticos. A futura EN ISO 13849-1, como até agora, além de sistemas de comandos elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis, também tratará de outras tecnologias de segurança, como tecnologia de fluídos. A área de manuseio da EN ISO 13849-1 planejada descreverá ainda as possibilidades de utilização desta norma para sistemas eletrônicos programáveis para funções de segurança. Sobre o tema "validação" foi publicado o esboço de norma atual prEN 954-2 em dezembro de 2003 como norma harmônica EN ISO 13849-2. Como validação entende-se aqui uma verificação valiosa, incluindo análise e teste das funções de segurança e categorias de peças de comando relativas à segurança. [... mais]
|
|
EN/IEC 62061: Segurança de máquinas - segurança funcional de sistemas de comandos elétricos, eletrônicos, eletrônicos programáveis relativos à segurança
|
A EN/IEC 62061 representa uma norma específica por setor dentro da EN/IEC 61508. Nela é descrita a criação de sistemas de comando elétricos relevantes à segurança de máquinas. Ela considera o ciclo de vida completo desde a fase de conceito até a paralisação de máquina. As considerações quantitativas e qualitativas de funções de segurança constituem a sua base. Ela destina-se a projetistas, construtores e usuários de sistema técnicos de segurança. A EN/IEC 62061 está registrada como norma harmônica na diretriz de máquinas da UE, de modo que na sua aplicação ocorre o chamado "efeito de presunção". [... mais]
|
|
EN/IEC 61508: Segurança funcional de sistemas elétricos, eletrônicos, eletrônicos programáveis relativos à segurança
|
Com a IEC 61508 são definidas as exigências quanto aos sistemas de segurança na segurança da instalação, independente da aplicação. Aqui não se trata apenas de uma equiparação à política nacional às normas internacionais. Cada vez mais são aplicados aparelhos e sensores e microprocessadores para funções de segurança. Neste padrão para "segurança funcional" estão divididas as exigências gerais para estes sistemas nos Níveis de Integridade de Segurança (SIL 1-4). Por isso, aparelhos, sensores ou comandos precisam receber a classificação SIL [... mais] - Parte 1: Introduz o conceito da segurança funcional e apresenta um resumo das normas da série IEC 61508.
- Parte 2: Exigências quanto aos sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis relativos à segurança
- Parte 3: Exigências ao software
- Parte 4: Conceitos e abreviaturas
- Parte 5: Exemplos para verificação da classificação da integridade de segurança
- Parte 6: Diretriz de aplicação para Parte 2 e Parte 3
- Parte 7: Instruções de aplicação sobre métodos e medidas
|
|
EN/IEC 61511: Segurança funcional - Sistemas técnicos de segurança para a indústria de processos
|
Esta norma define as exigências mínimas para os sistemas técnicos de segurança na indústria de processos. Ela baseia-se na IEC 61508, porém é específica para a indústria de processos. [... mais] - Parte 1: Informações gerais, conceitos, exigências para sistemas, software e hardware
- Parte 2: Instruções sobre a utilização da Parte 1
- Parte 3: Instrução par a determinação do nível de integridade de segurança requerido
|
|
EN 954: Segurança de máquinas - Peças de comando relativas à segurança
|
A norma descreve as exigências e instruções técnicas de segurança quanto aos princípios de configuração de peças de comando relativas à segurança. Para estas peças, ela define as categorias e descreve as propriedades de suas funções de segurança. Isso inclui sistemas programáveis para todas as máquinas e os equipamentos de proteção correspondentes. Ela vale para todas as peças de comando relativas à segurança, dependendo do tipo de energia aplicada, como elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica e vale para todas as máquinas no setor profissional e privado. Onde for conveniente, ela ainda pode valer para comandos com peças relativas à segurança, aplicadas para outras finalidades técnicas com perigos semelhantes. [... mais]
|
|
|

|