デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
ポルトガル語
中国語
韓国語
スウェーデン語
トルコ語

機能安全の規格


Webcode 0822


危険の原因とその危険を回避するために必要な技術的対策は場合によって大きく異なるので、潜在的な危険原因を示すなどして、安全の種類が区別されます。

たとえば、安全が電気(E)、電子(E)、プログラマブル電子(PE)システム(略語:E/E/PEシステム)の正常な動作に依存する場合、”機能安全”と呼びます。

以下の規格はこの分野で最も重要な規格です:


EN ISO 13849:機械類の安全性 - 制御システムの安全関連部品

EN 954-1改訂の意図は、わかりやすく妥当な規格を策定し、非常に数学的なモデルに対する議論を終わらせることです。
従来のように、 新しいEN ISO 13849-1は今後もE/E/PEシステムを対象としますが、流体動力技術などのその他の制御技術も対象とします 。
EN ISO 13849-1の適用範囲について、この規格は安全機能に使用するプログラマブル電子システムに適用可能であると説明しています。
“検証”に関しては、以前の規格案prEN 954-2が2003年12月に整合規格EN ISO 13849-2となりました。「検証」とは、評価による検査を意味し、安全機能の分析や試験、制御システムの安全関連部品のカテゴリーなどが含まれます。... 詳細]

EN/IEC 62061:機械類の安全性- 電気、電子、プログラマブル電子安全関連系の機能安全

EN/IEC62061は、EN/IEC61508のセクタ規格です。この規格は、機械類への電子安全関連システムの実装について説明しています。設計から廃棄までのライフサイクル全体を検査します。安全機能の量的および質的検査が基本となっています。安全関連システムの設計者、建設者、ユーザを対象としています。
EN/IEC 62061はEU機械指令傘下の整合規格であるため、この規格を適用する場合、適合性の”前提効果”が 発生します。[... 詳細]

EN/IEC 61508:電気/電子/プログラマブル電子(E/E/PE)安全関連系の機能安全

IEC 61508では、設備の安全における安全システムの要件は、アプリケーションから独立して定義されます。単に国内の規則が国際規格と整合されるだけではなく、安全機能用にマイクロプロセッサを使用する機器やセンサの使用頻度が増えたことも重要な点です。
この“機能安全”規格では、これらのシステムの要件は大まかに安全度水準(SIL 1-4)に分類されます。従って、機器、センサ、制御システムはSILによる分類が必要です。[... 詳細]

  • 第1部:機能安全のコンセプトを紹介し、IEC 61508シリーズの規格の概要を説明します。
  • 第2部:電気/電子/プログラマブル電子(E/E/PE)安全関連系の要件
  • 第3部:ソフトウェア要件
  • 第4部:定義と略語
  • 第5部:安全度水準判定方法の具体例
  • 第6部:第2部、第3部適用のガイドライン
  • 第7部:技術・対策の概要

EN/IEC 61511:機能安全 - プロセス産業向けの安全計装システム

この規格はプロセス産業の安全計装システムの最小の要件を定義しています。IEC 61508に基づいていますが、プロセス産業に合わせて作られています。[... 詳細]

  • 第1部:枠組み, 定義, システム, ハードウェア・ソフトウェア要件
  • 第2部:第一部適用のガイドライン
  • 第3部:必要な安全度水準判定のためのガイドライン

EN 954:機械類の安全性 - 制御システムの安全関連部品

この規格は安全要件について説明し、制御システムの安全関連部品の設計原則の指針を示します。カテゴリーの仕様を定め、これらの部品の安全機能の特徴について説明します。これには、機械類全般および関連する保護装置用のプログラマブルシステムが含まれます。
電気、油圧、空気圧、機械式などの使用するエネルギーの種類に関わらず、制御システムのすべての安全関連部品並びに業務用、非業務用の機械全般に適用します。また、この規格は、同じような危険のあるその他の技術的なアプリケーションで、安全関連部品を装備する制御システムが使用される場合も適用できます。[...詳細]


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822