| EN FR ES IT NL
Finnisch
Japanisch
Polnisch
Portugiesisch
Chinesisch
Koreanisch
Schwedisch
Türkisch

Normen für die funktionale Sicherheit


Webcode 0822


Da die Ursachen von Gefährdungen und damit auch die technischen Maß­nah­men zu ihrer Vermeidung sehr unterschiedlich sein können, unterscheidet man verschiedene Arten der Sicherheit, z. B. durch Angabe der Ursache möglicher Gefährdungen.

So spricht man zum Beispiel von "funktionaler Sicherheit", wenn die Sicherheit von der korrekten Funktion eines elektrischen (E), elektronischen (E) und programmierbar elektronischen (PE) Systems (kurz: E/E/PE-Systems) abhängt.

Folgende Normen zählen zu den wichtigsten auf diesem Gebiet:


EN ISO 13849: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

Mit der Revision der EN 954-1 soll eine vereinfachte, zumutbare Norm geschaffen werden, die eine Auseinandersetzung mit hoch mathematischen Modellen erübrigt.
Die zukünftige EN ISO 13849-1 wird wie bisher neben elektrischen, elektronischen und programmierbaren elektronischen Systemen auch andere Steuerungstechnologien, z. B. Fluidtechnik, behandeln.
Der Handlungsbereich der geplanten EN ISO 13849-1 beschreibt auch die Möglichkeiten der Verwendung dieser Norm für programmierbare elektronische Systeme für Sicherheitsaufgaben.
Zum Thema "Validierung" ist der bisherige Normentwurf prEN 954-2 im Dezember 2003 als harmonisierte Norm EN ISO 13849-2 erschienen. Unter Validierung versteht man eine bewertete Überprüfung einschließlich Analyse und Testung der Sicherheitsfunktionen und Kategorien sicherheitsbezogener Teile von Steuerungen. [... mehr]

 

EN/IEC 62061: Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbar elektronischer Steuerungssysteme

Die EN/IEC 62061 stellt eine sektorspezifische Norm unterhalb der EN/IEC 61508 dar. In ihr wird die Realisierung sicherheitsrelevanter elektrischer Steuerungssysteme von Maschinen beschrieben. Sie betrachtet den gesamten Lebenszyklus von der Konzeptphase bis zur Außerbetriebnahme. Basis bilden quantitative und qualitative Betrachtungen von Sicherheitsfunktionen. Sie richtet sich an Planer, Errichter und Nutzer sicherheitstechnischer Systeme.
Die EN/IEC 62061 ist als harmonisierte Norm unter der EG-Maschinenrichtlinie gelistet, so dass bei ihrer Anwendung die so genannte "Vermutungswirkung" eintritt.  [... mehr]

EN/IEC 61508: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme

Mit der IEC 61508 werden die Anforderungen an Sicherheitssysteme in der Anlagensicherheit unabhängig von der Anwendung definiert. Dabei geht es nicht allein um die Angleichung des nationalen Regelwerks an die internationalen Normen. Vielmehr werden zunehmend Geräte und Sensoren mit Mikroprozessoren für Sicherheitsaufgaben eingesetzt.
In diesem Standard für "Funktionale Sicherheit" sind die Anforderungen an diese Systeme allgemein in Safety Integrity Levels (SIL 1-4) eingeteilt. Geräte, Sensoren oder Steuerungen müssen daher eine SIL-Einstufung erhalten [... mehr]

  • Teil 1: Führt in das Konzept der Funktionalen Sicherheit ein und gibt einen Überblick über die Normen der Reihe IEC 61508.
  • Teil 2: Anforderungen an sicherheitsbezogene elektrische/elektronische/programmierbare elektronische Systeme
  • Teil 3: Anforderungen an Software
  • Teil 4: Begriffe und Abkürzungen
  • Teil 5: Beispiele zur Ermittlung der Stufe der Sicherheitsintegrität
  • Teil 6: Anwendungsrichtlinie für Teil 2 und Teil 3
  • Teil 7: Anwendungshinweise über Verfahren und Maßnahmen

EN/IEC 61511: Funktionale Sicherheit - Sicherheitstechnische Systeme für die Prozessindustrie

Diese Norm legt die Mindestanforderungen an sicherheitstechnische Systeme in der Prozessindustrie fest. Sie baut auf der IEC 61508 auf, wurde jedoch für die Prozessindustrie zugeschnitten. [... mehr]

  • Teil 1: Allgemeines, Begriffe, Anforderungen an Systeme, Software und Hardware
  • Teil 2: Anleitungen zur Anwendung des Teils 1
  • Teil 3: Anleitung für die Bestimmung der erforderlichen Sicherheits-Integritätslevel

EN 954: Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

Die Norm beschreibt sicherheitstechnische Anforderungen und Hinweise auf Gestaltungsleitsätze von sicherheitsbezogenen Teilen von Steuerungen. Für diese Teile legt sie Kategorien fest und beschreibt Eigenschaften ihrer Sicherheitsfunktionen. Dies schließt programmierbare Systeme für alle Maschinen und darauf bezogene Schutzeinrichtungen ein. 
Sie gilt für alle sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen, unabhängig von der verwendeten Energieart, z. B. elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch und gilt für alle Maschinen im gewerblichen und privaten Bereich. Wo dies angebracht ist, kann sie auch für Steuerungen mit sicherheitsbezogenen Teilen gelten, die zu anderen technischen Zwecken mit ähnlichen Gefahren verwendet werden. [... mehr]


Pilz weltweit
Bitte wählen Sie Ihren Standort

Pilz weltweit
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0822