Polish
Swedish

Normas para a segurança elétrica


Uma vez que as causas de perigos e, com isso também as medidas técnicas para evitá-las, podem ser muito diversas, faz-se a distinção entre vários tipos de segurança, por ex. através da indicação da caixa de possíveis perigos.

Uma máquina operada eletricamente deve ser projetada, construída e equipada, para que todos os perigos decorrentes de eletricidade sejam ou possam ser evitados. O perigo elétrico mais freqüente é o choque elétrico. Através da corrente elétrica, podem ser causadas reações irreversíveis ao sistema nervoso e muscular, bem como queimaduras. Além disso, em decorrência de sobrecargas, arcos voltáicos ou descargas estáticas, podem ocorrer incêndios.

As máquinas devem ser equipadas, de modo a evitar o contato direto com condutores energizados ou peças condutoras, que estejam comumente sob tensão. O fabricante também deve prevenir contra perigos, que podem surgir pelo contato indireto com uma massa ou uma peça condutora, acidentalmente sob tensão.


As seguintes normas são consideradas as mais importantes para a segurança elétrica:


EN 60204: Segurança de máquinas - Equipamento elétrico de máquinas

A norma vale para a aplicação de equipamento elétrico e eletrônico e sistemas de máquinas, que não são portados manualmente durante o trabalho, incluindo um grupo de máquinas, que trabalham juntas de forma coordenada. [... mais]

EN 60947-5: Relés de baixa tensão

A norma dá informações detalhadas sobre a construção elétrica e mecânica de aparelhos de parada de emergência com função de travamento mecânico e sobre seu teste. Ela vale para aparelhos de comando e elementos de ligação elétricos, utilizadas para a geração de um comando de parada de emergência. Tais aparelhos podem ser instalados ou com uma caixa própria ou conforme indicação do fabricante. [... mais]

NFPA 79: Standard Elétrico para Máquinas Industriais
A NFPA (National Fire Protection Association), desenvolveu como anexo da EN 60204-1 para os Estados Unidos a NFPA 79. A NFPA 79 descreve as exigências ao equipamento eletrotécnico de máquinas. [... mais]

Pilz mundialmente
Favor selecionar Seu local

Pilz mundialmente
Links Rápidos
Código Web
Insira aqui seu código web de 4 dígitos:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1014