| DE EN FR ES NL
portoghese
svedese

Norme per la sicurezza elettrica


Poiché le cause di incidenti e quindi le relative misure precauzionali possono essere di varia natura, la sicurezza viene suddivisa in diversi tipi, ad es. suddividendola secondo le cause dei possibili incidenti.

Una macchina a funzionamento elettrico deve essere progettata, costruita e aggiornata in modo che ogni pericolo derivante dall'elettricità sia o possa essere evitato. Il pericolo elettrico più comune è la scossa elettrica. La corrente elettrica può causare effetti irreversibili sul sistema nervoso e muscolare, oltre che effetti legati al calore. In seguito a sovraccarichi, archi voltaici o cariche elettrostatiche possono inoltre verificarsi incendi.

E' necessario che le macchine siano equipaggiate in modo da evitare qualsiasi contatto diretto con cavi di corrente o parti conduttrici, solitamente sotto tensione. Il produttore deve anche cercare di evitare pericoli derivanti dal contatto indiretto con una massa o una parte conduttrice casualmente sotto tensione.


Le seguenti norme sono tra le principali per la sicurezza elettrica:


EN 60204: sicurezza delle macchine - attrezzatura elettrica delle macchine

La norma vale per attrezzature elettriche ed elettroniche e sistemi di macchine non gestiti manualmente durante l’operatività, incluso un gruppo di macchine che interagiscono in modo compatibile. [... altro]

EN 60947-5: Moduli a bassa tensione

La norma fornisce indicazioni dettagliate in merito alla costruzione elettrica e meccanica dei dispositivi di arresto di emergenza con funzione meccanica di blocco, con indicazioni sulle relative verifiche. Essa riguarda i dispositivi di controllo e moduli elettrici utilizzati per il comando di arresto di emergenza. Tali dispositivi possono essere installati con involucro propria o secondo le indicazioni del produttore. [... altro]

NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery
La NFPA (National Fire Protection Association) ha sviluppato la norma NFPA 79 per gli Stati Uniti come corrispettivo della EN 60204-1. Questa norma descrive i requisiti relativi all'attrezzatura elettrotecnica delle macchine. [... altro]

Pilz nel mondo
Selezionare il Paese

Pilz nel mondo
Quicklinks
Webcode
Inserite qui il codice web di 4 cifre:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1014