| DE EN FR IT NL
portugués
sueco

Normas para la seguridad eléctrica


Puesto que las causas de los peligros y, por tanto, también las medidas técnicas para evitarlos, pueden ser muy diferentes, se distinguen varios tipos de seguridad que se especifican, p. ej., en función de las causas de los posibles peligros.

Una máquina de accionamiento eléctrico ha de diseñarse, construirse y equiparse de forma que se eviten o puedan evitarse todos los peligros que se deriven de la electricidad. El peligro eléctrico más frecuente es la sacudida eléctrica. La corriente eléctrica puede provocar efectos irreversibles en el sistema nervioso y muscular y efectos caloríficos. Por otra parte, las sobrecargas, los arcos voltaicos y las descargas de estática pueden desencadenar incendios.

Las máquinas deberán equiparse de forma que se impida el contacto directo con conductores de corriente o partes conductoras que estén generalmente bajo tensión. El fabricante deberá evitar asimismo los peligros que se deriven del contacto indirecto con una masa o una parte conductora que esté casualmente bajo tensión.


Las principales normas relativas a la seguridad eléctrica son las siguientes:


EN 60204: Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas

La norma se aplica a la realización del equipo y de los sistemas eléctricos y electrónicos de las máquinas fijas o amovibles durante el funcionamiento, incluyendo un grupo de máquinas que trabajan conjuntamente de forma coordinada. [... más]

EN 60947-5: Aparamenta de baja tensión

La norma ofrece información detallada sobre la construcción eléctrica y mecánica de dispositivos de parada de emergencia con función de enclavamiento mecánica y sobre la verificación de los mismos. Vale para dispositivos de mando y elementos de conmutación utilizados para generar una orden de parada de emergencia. Tales aparatos pueden estar provistos con su propia envolvente, o estar montados según las instrucciones del fabricante. [... más]

NFPA 79: Electrical Standard for Industrial Machinery
La NFPA (National Fire Protection Association) ha desarrollado la NFPA 79, el equivalente de la EN 60204-1. La norma NFPA 79 describe requisitos de los equipos electrónicos de máquinas. [... más]

Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1014