| DE EN FR IT NL

Normas para la seguridad eléctrica


Seguridad eléctrica según NFPA 79

La NFPA (national fire protection association) ha desarrollado la NFPA 79, el equivalente de la EN 60204-1 para el ámbito de los Estados Unidos de América. Esta norma describe requisitos de los equipos electrónicos de máquinas.

A continuación se describen algunas de las medidas de protección más utilizadas:


Protección contra contactos directos e indirectos

Los contactos del personal de servicio con partes bajo tensión se evitan generalmente mediante carcasas que proporcionan una protección adecuada. En el marco de trabajos de normalización internacionales se definieron índices de protección para estas carcasas. El grado de protección se orienta en los peligros y las características del entorno de trabajo.

  • Los conductores eléctricos se aíslan. Los esquemas de conexiones se diseñan de forma que permitan evitar peligros por contacto indirecto.
  • Los elementos de ajuste de las máquinas y dispositivos de reconexión de relés de protección para el personal de producción deberán estar situados de forma que puedan accionarse sin peligro de contacto con elementos desnudos bajo tensión.
  • Los dispositivos de reconexión se situarán de forma que el dispositivo de accionamiento se encuentre fuera de la carcasa que contenga los componentes bajo tensión.

El cumplimiento de esta regla es naturalmente mucho más complicado para el personal técnico responsable de la conservación. El fabricante de la máquina deberá poner todo de su parte para tener en cuenta también el aspecto de la seguridad eléctrica con miras a los trabajos de reparación previstos en la máquina.

Protección contra sobreintensidad

Las máquinas deberán protegerse contra sobreintensidad, es decir, intensidades con valores superiores al nominal. Esto incluye todas las sobreintensidades de un circuito eléctrico intacto y todas las corrientes de cortocircuito defectuosas derivadas de una impedancia insignificantes entre puntos con tensiones diferentes. La protección contra sobreintensidad se garantiza mediante fusibles o interruptores automáticos.

Puesta a tierra

Las diferentes partes de la máquina se interconectan entre sí y con el borne de tierra general a través de la masa. La puesta a tierra se realiza generalmente mediante un conductor de protección integrado en el cable de conexión de la máquina.

Cuando las potencias son altas, el conductor de tierra puede transcurrir junto al cable de alimentación, pero no estar integrado en el mismo.

Estas medidas de protección se toman cuando el conductor no puede ser sustituido por el bastidor de la máquina. No deben aplicarse si los equipos eléctricos están provistos de un aislamiento doble o un aislamiento reforzado.

Componentes Pilz - homologados según NFPA 79

En virtud de las homologaciones según NFPA 79 para el dispositivo de seguridad modular PNOZmulti, pueden cumplirse requisitos esenciales para el mercado norteamericano.

Pilz internacional
Por favor, seleccione su ubicación

Pilz internacional
Quicklinks
Código web
Introduzca aquí los 4 dígitos del código Web:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
1806