丹麦文
芬兰文
日文
波兰文
葡萄牙文
朝鲜文
瑞典文
土耳其文

法律和标准...提高安全性
Webcode 0240
法律和标准

“安全就是公司的价值”

为什么需要安全?

现在,操作人员和用户无论是在工作或空闲时间、白天或黑夜都永远被复杂技术所包围。因此,用户应该会发现这些设备并不复杂,操作起来很安全。自动化机械设备的安全性在这方面起到了越来越重要的作用。正确运用标准和指令至关重要。

一半的致命工业事故都可以归结于操作人员的行为。
导致工业伤亡的原因

在每千个动作中,会产生一个影响人身安全的故障。

这种情况通常在有压力的情况下发生,整个流程需要停止来修复设备的故障。

当拆卸在操作期间卡壳的部件可以避免复杂的设备重启流程时,还包括拆除互锁设备。科学研究表明:一半的致命工业事故都可以归结于操作人员的行为所造成!

30% 到 40% 的事故间接成本都可以避免
致命的工业事故还只是冰山一角。还有很多伤害相对较小的事故。这就是迹近事故分析成为职业安全防护的重要部分的原因。
 
工业伤害的严重性代码

 
大量事故间接成本(约为30%-40%)可以避免,只要事先采取了关于健康和安全的措施。因此,避免工业事故,降低间接事故成本成为节省成本的头等大事!

清楚的认识

了解安全相关指令和法律。我们提供了全世界的主要安全标准。

标准 - 今天的标准是什么?

一个又一个规则,但是哪一个对机械设备安全重要呢?我所在的行业采用哪些标准?如果您正在寻找这些问题的答案,请点击标准部分


皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240