덴마크어
핀란드어
일본어
폴란드어
포르투칼어
중국어
스웨덴어
터키어

최대한의 안전을 위한 법규 및 표준
Webcode 0240
법규 및 표준

"안전은 회사의 가치입니다"

안전은 왜 중요합니까?

오늘날 운영 담당자 및 사용자는 근무중이거나 휴식하는 시간에 관계 없이 24시간 내내 끊임 없이 복잡한 기술에 둘러싸여 있습니다. 따라서 사용자는 복잡하기 않고 운용하기 안전한 장치를 찾아야 합니다. 자동화 플랜트 및 기계류에 대한 안전은 이를 확보하는 데 있어서 점차 중요한 역할을 수행합니다. 올바른 표준 및 지침 적용은 매우 중요합니다.

모든 치명적 산재 사고의 절반은 작동자의 행동에서 기인합니다.
산재 부상의 원인

인간이 수행하는 수 천가지 행동 중에서 어떤 하나의 행동이 인간의 안전을 위협하는 실수로 이어질 수 있습니다.

이러한 심각한 상황은 시간에 쫓겨 발생하는 경우가 많은데, 그것은 플랜트의 결함을 수정하기 위해 프로세스 전체를 중단해야 하기 때문입니다.

또한 작업하는 동안 걸린 부품을 제거함으로써 플랜트를 재시동 하는 복잡한 절차를 피할 수 있는 때에는 인터록킹 장치를 처리하는 경우도 여기에 포함될 수 있습니다. 과학적 연구 결과, 모든 치명적 산재 사고의 절반은 운영자의 행동에서 기인하는 것으로 나타났습니다!

사고 처리 비용의 30-40%는 예방이 가능합니다.
그러나 치명적 산재 사고는 빙산의 일각일 뿐입니다. 일반적으로 치명적 산재 사고는 경미한 사고가 수차례 있은 후에 발생합니다. 위기일발 상황(near misses)에 대한 분석이 직업 안전 예방에 있어서 중요한 것은 바로 그 때문입니다.
 
산재 부상에 대한 심각도 코드

 
사고 처리 비용의 상당 부분(약 30-40%)은 보건 및 안전 측면에서 사전 조치를 취할 경우 피할 수 있습니다. 따라서 산재 사고를 예방하여 사고 처리 비용을 줄일 수 있다면 "경제적"인 하루가 될 것입니다!

부끄럽지 않은 양심

directives and laws related to safety에 대한 개요를 살펴 보십시오. 전세계 주요 안전 표준이 포함되어 있습니다.

표준 - 오늘날 표준은 무엇입니까?

규정 위의 규정 - 그러나 플랜트 및 기계류 안전을 위해 무엇이 중요합니까? 어떤 표준을 산업에 적용합니까? 이러한 질문에 해답을 찾으려면 Standards section을 참조하십시오.


Pilz worldwide
위치를 선택하십시오.

Pilz worldwide
빠른 연결
웹코드
4자리 웹코드 입력:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240