今日の作業員やユーザは、仕事中でも余暇でも昼夜を問わず常に複雑な技術に囲まれています。ユーザにはあまり複雑すぎず安全に操作できる機器が必要です。このため、オートメーション化された設備と機械の安全はますます重要になっています。そして、規格と指令の正しい適用が極めて重要です。
人間による操作では、1,000回に1回の割合で、作業員の安全に関わるエラーが発生しています。
このような危険な状況は、しばしば時間に関する重圧が原因で発生します。たとえば、設備の故障を修復するためにプロセス全体を停止する必要がある場合などです。
インターロック装置の解除などもこの一例です。操業中に詰まった部品を取り除くことで、設備を再起動するための複雑な手順を省略できる場合などです。科学的な調査によれば、すべての重大な労働災害のうち、約半数は作業者の行動が原因で発生しています。
事故発生時のコストの大部分 (約30~40 %) は、健康と安全に関する適切な対策が取られていれば避けられていたはずのものです。したがって、労働災害を予防することによって事故発生時のコストを削減することは、今日では「経済的にも」至上命令であると言えます。
安全に関する指令と法規の概要については安全関連の指令と法規をご覧ください。ピルツの製品には世界の主要な安全規格が取り入れられています。
無数の規制の中で設備と機械の安全にとって重要なのは何なのでしょうか。そしてお客様の設備にはどの規格を適用すればいいのでしょうか。このような疑問に対する解答をお探しの場合は、「規格」のセクションを参照してください。