| DE EN ES IT NL
finnois
japonais
polonais
portugais
chinois
coréen
suédois
turc

Droit et normes ... pour plus de sécurité
Webcode 0240
Législation et normes

« La sécurité est une valeur ajoutée pour une société »

Pourquoi la sécurité ?

Aujourd'hui, le personnel exploitant et les utilisateurs sont entourés en permanence de techniques complexes – que ce soit dans leur travail ou dans leurs loisirs, le jour ou la nuit. C'est pourquoi, les utilisateurs doivent pouvoir utiliser les appareils simplement et en toute sécurité. Ainsi, la sécurité des machines et des installations automatisées joue un rôle de plus en plus important. Et à son tour, l'application correcte des normes et des directives joue un rôle de plus en plus important.

La moitié des accidents mortels est imputable aux comportements des utilisateurs.
Droit et normes Accidents du travail

Une manipulation humaine sur mille est une mauvaise manipulation qui peut mettre en danger la sécurité du personnel.

Ces situations critiques apparaissent souvent lorsque les personnes sont soumises à des pressions en termes de temps, notamment lorsque l'élimination d'un défaut sur une installation impose l'arrêt de l'ensemble du process.

Une telle situation peut également entraîner le contournement d'un dispositif de verrouillage, par exemple, lorsque l'enlèvement d'un élément coincé pendant que l'installation continue de fonctionner peut empêcher le réarmement complexe de celle-ci. Des études scientifiques attestent que la moitié des accidents mortels est imputable au comportement des utilisateurs !

30 à 40 % des coûts consécutifs à un accident pourraient être évités
Les accidents mortels représentent seulement la partie visible de l'iceberg. En règle générale, ceux-ci sont précédés par des accidents moins graves très nombreux. L'analyse des accidents évités de peu est une partie importante de la prévention pour la sécurité au travail.
 
G_Recht-Normen_Eisberg_2006-03-24_EN

 
La plus grande partie des coûts consécutifs à un accident peut être évitée (env. 30 à 40 %) lorsque les dépenses en termes de sécurité et de santé sont gérées de manière ciblée. Réduire les coûts consécutifs à un accident par la prévention des accidents du travail devient une nécessité « économique » de l'heure !

Tout ce que vous devez savoir sur la législation

Procurez-vous un aperçu sur les directives et les lois relatives à la sécurité. Nous avons pris en compte les normes de sécurité les plus importantes au niveau mondial.

Normes – Qu'est-ce qu'un standard aujourd'hui ?

Règle après règle – lesquelles sont essentielles pour la sécurité des machines et des installations ? Quelles normes entrent en ligne de compte pour mon secteur d'activité ? Vous cherchez des réponses à ces questions ? La rubrique Normes est faite pour vous.


Pilz dans le monde
Veuillez sélectionner votre pays

Pilz dans le monde
Liens rapides
Code web
Veuillez saisir ici le code web à quatre chiffres :
Follow us
I Rss Feed 24YouTube
 
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0240