덴마크어
핀란드어
일본어
폴란드어
포르투칼어
중국어
스웨덴어
터키어

오세아니아 내 지침 및 법규
 


호주

호주의 경우 주 정부 및 지방 자치 단체는 안전 법규를 제정하고 시행할 책임이 있습니다. 다행히도 산업 안전에 관한 개별 법규 및 해당 요구사항이 매우 비슷합니다. 관련 법규는 OH & S(직업 보건 및 안전) 법령에 기반합니다. 여기서 의무 조항과 다양한 책임을 가진 담당자의 관리 의무에 대해 정의합니다. 다양한 안전 분야에 대한 수 많은 규정 및 업무 규정은 주 정부의 OH & S 법규에 포함되어 있습니다.

또한 업무 규정도 일반적으로 법적으로 구속력이 없습니다. 그러나 안전한 작업장 설계를 위해 충분한 조치를 취했는지 여부를 평가해야 하는 경우 관련 법적 시스템의 벤치마킹으로 자주 참조됩니다. 이러한 이유로 업무 규정을 준수하지 않을 경우 매우 심각한 결과가 발생될 수 있습니다.

일부 경우 규정이 "호주 표준 협회"라고 하는 독립된 조직에 의해 제정된 호주 표준 뿐만 아니라 업무 규정을 참조하는 경우도 있습니다. 그러나 몇 가지 예외 사항을 제외하고 호주 표준은 법적으로 구속력이 없습니다. 또한 법원은 위험을 줄이기 위해 충분한 조치를 취했는지 여부를 평가해야 하는 경우 호주 표준을 참조하는 경우가 많습니다.

예를 들어 호주의 가장 중요한 기계류 안전 표준은 AS4024.1입니다. 표준 준수가 의무 사항은 아니지만 관리 의무 태만과 관련된 조치에 대해 가장 적절한 방어 수단이 됩니다. 반면에 준수하지 않을 경우 상당한 법적 제재를 받게 됩니다.

많은 호주 표준은 다음을 포함한 국제 표준에 기반합니다.

  • IEC(국제 전기기술 위원회)가 공표한 표준,
  • EN(유럽 표준),
  • BS(영국 표준, 최근에는 BS EN 표준이 결합된 형태) 또는
  • ISO(국제 표준화 기구)에서 공표한 표준.

호주 표준의 공식적인 정책은 국제적으로 공감할 수 있는 국제 표준(ISO 또는 IEC)을 채택하는 것입니다. 반대로 ANSI 표준(미국 표준)은 거의 호주, ISO 또는 EN 표준에 해당하지 않으며 호주의 경우 중요하지 않습니다.


Pilz worldwide
위치를 선택하십시오.

Pilz worldwide
빠른 연결
웹코드
4자리 웹코드 입력:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0613