デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
ポルトガル語
中国語
韓国語
スウェーデン語
トルコ語

オセアニアの指令と法律
 


オーストラリア

オーストラリアでは、州と準州が安全法の起草と実施に関する責任を負っています。幸いにも、産業安全に関する個々の法律とその要件は非常に似通っています。関連法は、労働安全衛生法 (OH&S Act) に基づいています。この法律では、人々の安全に対する注意義務とさまざまな責務が定義されています。さまざまな安全分野の多くの規制と実施基準は、州のOH&S法に分類されます。

行動基準にも一般に法的な強制力はありません。しかし、これらの規制は、関連する法制度の中で、安全な職場を設計するために十分な対策がなされているかどうかを評価する必要があるときに、基準として頻繁に参照されます。このため、行動基準への不適合が重大な問題につながる可能性があります。

規制は、行動基準や、豪州規格協会と呼ばれる独立組織によって起草された豪州規格を参照している場合があります。しかし、わずかな例外を除いて、豪州規格に法的な強制力はありません。ただし、これも同じように、裁判所はリスク軽減のための十分な対策がなされていたかどうかを評価する必要があるときに、これらの規制を参考にします。

たとえば、オーストラリアで最も重要な機械安全規格は、AS4024.1です。適合義務はありませんが、注意義務の怠慢などを避けるための重要な防止策になっています。一方は、規格への不適合は、重大な法律効果が発生する可能性があります。

多くの豪州規格は、国際規格に基づいています。特に重要なのは次の規格です。

  • 国際電気標準会議 (IEC) 発行の規格
  • 欧州規格 (EN)
  • 英国規格 (BS、現在ではEN規格と組み合わせてBS EN規格と呼ばれることも多い)
  • 国際標準化機構 (ISO) 発行の規格

豪州規格協会の公的方針は、国際的な調整のため可能な限り国際規格 (ISOまたはIEC) を採用するという考えです。対照的に米国規格 (ANSI規格) は、豪州、ISO、ENの各規格にほとんど対応しておらず、オーストラリアでの重要性はほとんどありません。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0613