In Australia il disegno e l'imposizione delle leggi sulla sicurezza spettano a stati e territori. Ad ogni modo le singole leggi sulla sicurezza industriale e i relativi requisiti sono orientate in maniera molto simile. La legislazione relativa è orientata all'"Occupational Health and Safety (OH&S) Act" (Legge sulla protezione della salute e del lavoro). Qui gli obblighi di sicurezza nei confronti delle persone stabiliscono diverse responsabilità. La legislazione federale OH&S include numerose prescrizioni e regolamentazioni di procedure della sicurezza per i diversi settori.
Le regolamentazioni di procedure in generale non sono vincolanti per legge. Esse vengono spesso citate come termini di paragone nel relativo sistema legislativo quando si tratta di valutare se siano state adottate misure sufficienti per l'allestimento sicuro del luogo di lavoro. Per questo motivo la mancata osservanza delle regolamentazioni delle procedure può portare con sé conseguenze molto gravi.
Nelle prescrizioni si fa riferimento alle regolamentazioni delle procedure ma anche alle norme australiane emesse da un'organizzazione indipendente chiamata "Standards Australia". Le norme australiane tuttavia non sono vincolanti per legge, tranne qualche eccezione estremamente particolare. Anche queste vengono spesso citate dalle autorità quando si tratta di valutare se siano state adottate misure sufficienti per la riduzione dei rischi.
La norma principale per la sicurezza delle macchine in Australia ad es. è la AS4024.1. L'osservanza a questa norma non è una prescrizione, ma rappresenta un mezzo eccellente di difesa in caso di reclami relativi ad omissione degli obblighi di accuratezza. D'altra parte la mancata osservanza di questa norma può avere conseguenze legali molto serie.
Molte norme australiane si basano su norme internazionali, in particolare su
- norme della commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission) (IEC),
- norme europee (EN),
- norme britanniche (BS, oggi spesso sotto forma di norme combinate BS-EN) oppure
- norme dell'organizzazione internazionale per gli standard (International Organization for Standardization) (ISO).
Standards Australia persegue la politica ufficiale secondo cui, quando possibile, è bene adottare norme internazionali (ISO o IEC). Al contrario le norme statunitensi (ANSI) , rispetto alle europee, corrispondono raramente a quelle australiane, in quanto ad oggi scarsamente considerate.