덴마크어
핀란드어
일본어
폴란드어
포르투칼어
중국어
스웨덴어
터키어

미국 내 지침 및 법규
 



북미 지역

미국의 법적 기준은 제품 표준, 화재 방지 법령(NFPA), 전기 장치 법령(NEC) 및 국내법의 조합으로 확인할 수 있습니다. 지방 정부 기관은 이러한 법령이 적용되어 제대로 수행되는지 모니터링할 권한이 있습니다.

미국 내 시민들은 주로 다음과 같은 두 가지 유형의 표준에 익숙합니다. OSHA(직업 안전 및 보건 관리) 및 ANSI(미국 국가 표준 기관).

OSHA 표준은 주 정부에 의해 공표되며 의무적으로 준수해야 합니다. 따라서 OSHA 표준을 유럽 지침과 비교할 수 있지만 OSHA가 추상적인 요구사항보다는 기술적 재산권 요구사항을 설명하는 데 보다 중점을 두고 있습니다.

반면에 ANSI 표준은 사기업에 의해 개발되었으며 일반적으로 반드시 적용해야 되는 것은 아닙니다. 그러나 ANSI 표준은 계약의 일부로 계속 포함되고 있습니다. ANSI 표준 이외의 사항은 OSHA의 적용을 받습니다.

또한 NFPA(국가 화재 방지 협회)의 적용을 받을 수 있으며 여기서 예를 들어 EN 60204-1의 보완 규정으로 NFPA 79를 개발했습니다.

남미 지역

아르헨티나: 아르헨티나의 상황은 대부분 브라질과 비슷하며 IRAM(아르헨티나 표준 기관)이 홍보를 하고 국내 회사가 이러한 표준을 채택하도록 장려합니다. 그러나 석유 산업 분야의 일부 회사의 경우 부분적으로 개선할 사항이 있습니다.

브라질: ABNT(브라질 기술 표준 협회)는 표준 ABNT NBR/IEC 61058-1 및 ABNT NBR/IEC 61058-2-1을 통합했습니다. 표준 IEC 61508, IEC 61511 또는 IEC 62061의 조화 가능성은 아직 분석되지 않고 있습니다. 글로벌화 및 시장 요구사항으로 인해 많은 브라질 기업은 일반적으로 ABNT가 해당 표준을 브라질 법규에 통합하기 전에 ISO/IEC 표준으로 변경하고 있습니다. IEC 61508과 같은 국제 ISO/IEC 표준은 다국적 기업 또는 예를 들어 석유 산업과 같이 프로세스 산업의 일부 섹터에 적용되고 있습니다.

칠레: INN(칠레 국가 표준 기관)은 IEC 전기 공학 분야의 일부 표준을 채택했습니다. IEC 61508, IEC 61511 또는 IEC 62061에 대한 연구가 진행되지 않고 있으며 실시 계획도 없습니다.


Pilz worldwide
위치를 선택하십시오.

Pilz worldwide
빠른 연결
웹코드
4자리 웹코드 입력:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0591