デンマーク語
フィンランド語
ポーランド語
ポルトガル語
中国語
韓国語
スウェーデン語
トルコ語

米国の指令と法律
 



北アメリカ

アメリカ合衆国の法的原則は、製品規格、消防規則 (NFPA)、電気規則、および国内法の複合体と見なすことができます。地方自治体は、これらの規則の実施と施行を監視する権限を持っています。

米国国民によく知られている規格としては、OSHA (労働安全衛生局) と ANSI (米国規格協会) の2つの団体によるものがあります。

OSHA 規格は、州によって公布され、適合が義務付けられます。したがってOSHA規格はEU指令に相当するものと言えますが、抽象的な要件より技術的な要件の記述が多いという傾向があります。

一方、ANSI規格は民間組織によって規定されており、一般に規格の適用は必須ではありません。ただし、ANSI規格は契約の一部として含まれていることがよくあります。また、ANSI規格はOSHAにも取り入れられています。

他には、NFPA (米国防災協会) が挙げられます。この団体はヨーロッパのEN 60204-1に対応する規格としてNFPA 79を制定しました。

南米

アルゼンチン:アルゼンチンの状況は概ねブラジルと同じです。アルゼンチン規格協会 (IRAM) は地元企業に規格の適用を奨励する広告を行っていますが、石油ガス産業の一部の企業が部分的に実施しているに留まります。

ブラジル:ブラジル技術規格協会 (ABNT) は、ABNT NBR/IEC 61058-1とABNT NBR/IEC 61058-2-1の2つの規格を取り入れています。IEC 61508、IEC 61511、IEC 62061の3つの規格との調整についてはまだ分析されていません。ABNTはまだISO/IEC規格をブラジル国内法に取り入れていませんが、グローバル化と市場からの要求により、多くのブラジルの大企業は自発的にISO/IECを採用しています。多国籍企業や、石油ガス産業などプロセス産業の一部のセクタでは、多くの場合IEC 61508などの国際ISO/IEC規格が適用されています。

チリ:チリ規格協会 (INN) は、IECの電気エンジニアリング分野の一部の規格を採用しています。IEC 61508、IEC 61511、IEC 62061の調査は進んでおらず、実施も予定されていません。


ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0591