La tua infrastruttura ferroviaria è obsoleta? I pezzi di ricambio tardano ad arrivare o non arrivano per niente? La diagnostica dei guasti dipende da lunghi tragitti in auto? I colli di bottiglia nella disponibilità possono essere aggirati: investendo fin da ora nell’automazione per il trasporto su rotaia del futuro. Pilz consente di realizzare un’infrastruttura ferroviaria moderna e aggiornata, combinata a un esercizio del trasporto su rotaia in sicurezza! Le soluzioni di sicurezza Pilz per l’automazione ferroviaria includono l’accesso remoto ai posti di movimento e anche soluzioni di tecnologia per il settore ferroviario come ad esempio comando e controllo di passaggi a livello o di scambi elettrici azionati localmente (EOW). Dall’engineering passando per la progettazione fino al service e alla manutenzione: Pilz supporta il cliente per l’intera durata del progetto.
Digitalizzazione per la tecnologia ferroviaria - Semplicemente sicura!
Viaggiare in sicurezza. Con l’automazione per il settore ferroviario Pilz
Viaggiare in sicurezza verso il futuro digitale
Accedi alla registrazione al webinar Tecnica e Tecnologia per il settore Rail!
Se hai perso il webinar “La scomparsa delle applicazioni proprietarie nella tecnica del settore Rail a favore della tecnologia SPS”, nessun problema: puoi guardare la registrazione comodamente dalla tua postazione di lavoro. I nostri esperti Christian Korupp e Jörg Lemme della nuova business unit Rail spiegano, con l’esempio di progetti concreti per questo settore, come preparare per il futuro la tua infrastruttura ferroviaria!
Registrati ora senza alcun costo!
Soluzioni per la tecnologia ferroviaria
Viaggiare in sicurezza verso il futuro digitale
La sicurezza è la competenza core di Pilz
Sia che si tratti di trasporto pubblico o privato, di persone o di merci - in qualità di system integrator o di cliente finale che si occupa di trasporto ferroviario e per il quale la sicurezza è un aspetto rilevante - Pilz offre la garanzia di una lunga esperienza in tecnologia dell'automazione di sicurezza. Questa esperienza viene trasferita nelle soluzioni di tecnologia ferroviaria.
Get on track for Rail 4.0
Molti impianti dell’infrastruttura ferroviaria sono obsoleti e hanno l’esigenza di essere ammodernati con urgenza. Grazie a un’automazione ferroviaria digitale e moderna è possibile migliorare l’affidabilità del traffico su rotaia. Per ammodernare e ristrutturare l’infrastruttura ferroviaria Pilz si affida ad una tecnologia di automazione aperta e di comprovata efficacia per il settore.
I vantaggi delle soluzioni Pilz
- Idonea per ogni esigenza o requisito: è una soluzione flessibile specificamente pensata per adattarsi a ogni necessità
- Collegabile in rete: un numero considerevole di interfacce e la struttura modulare ne consentono l’impiego in reti differenti
- Ideale per il retrofit: i sistemi Pilz possono essere integrati in reti già esistenti
- Costi ridotti: struttura modulare costituita da componenti standard (COTS - Commercial of-the-shelf)
- Semplice: i processi manuali risultano notevolmente semplificati grazie all’automazione
- Impegno ridotto in termini di risorse: Pilz si fa carico dell’engineering e segue lo sviluppo, la programmazione e la realizzazione del progetto del cliente
- Presenti a livello internazionale: con le controllate Pilz in 42 paesi diversi
Per maggiori informazioni sulla tecnologia per il settore ferroviario
Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Trieste, snc
20821 Meda (MB)
Italia
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it
Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it