Pilz 和 Thales(德国)设定了目标 - 打造安全、经济的铁路系统自动化解决方案

铁路系统 PLC :Pilz 执行合伙人 Renate Pilz 与 Thales(德国)运输系统部总监 Volker Schenk 签署合作协议
奥斯菲尔敦/斯图加特, 2012-1-18

Thales(德国)和自动化企业 Pilz 达成了一项合作协议,双方将携手开发信号技术产品、功能和应用程序。 双方目前均在基于德国联邦铁路局的的联合许可开展工作,旨在开发出达到最高安全级别要求 (CENELEC SIL4) 的应用程序。 此类铁路工程解决方案的技术基础是 Pilz 的 PSS 4000自动化系统。

现有信号技术(尤其是在地方线路上)很大程度上依赖老式的信号盒技术,采用的是机械式操作或通过继电器技术操作。 德国铁路网上的信号技术需要现代化,而工业控制解决方案则成了考虑的对象。 其有助于大幅缩减现有信号盒应用的采购、工程设计、运营和服务的成本。 然而,若要将此类解决方案付诸应用,必须首先确保其可采用标准化的 IEC 611331-3 语言编程,同时还必须确保其符合铁路交通的高安全要求,即符合 CENELEC 标准 EN 50155 和 EN 5012x。

“我们正与 Pilz 一道寻求攻克一项目标 - 打造出基于逻辑控制器的长期、可靠、经济的信号技术解决方案” ,Thales(德国)运输系统部总监 Volker Schenk说。

“通过在信号技术控制系统内采用经过工业验证的安全自动化技术,我们可以与 Thales 一同推出一种新的现代化信号盒技术”,Pilz 执行合伙人 Renate Pilz 表示。

Pilz 的 PSS 4000 自动化系统是一个可结合模块化设计的 I/O 系统使用的控制解决方案,兼具了多功能性和可扩展性。 若配套措施就位,该解决方案即可在最高达 CENELEC 的 SIL4 安全完整性等级的应用场合使用。 就安全控制技术解决方案而言,Pilz 在无数的铁路行业应用中有着多年的经验。 过去数十年,Pilz 系统已应用在全球客运及货运安全系统上:如调车场或火车站上的平角道。 Pilz 还是德国铁路行业协会 (VDB) 的成员。



联系:

Gigi Yuan
公关 / Press Relations
中国 / P. R. China

Telephone: +86 21 60880878
E-Mail: g.yuan@pilz.com.cn


皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
8187