Hier finden Sie Antworten rund um die Themen Maschinensicherheit, Betriebssicherheitsverordnung, Richtlinien und Normen. Oder profitieren Sie vom Fachwissen unserer Experten und stellen Sie ihnen Ihre individuelle Frage.
FAQ: Recht und Normen
Sie suchen nach Antworten rund um die Maschinensicherheit?
FAQ-Übersicht: Recht und Normen
Kategorie
Filter zurücksetzen
- Muss bei Betätigung des Not-Halts einer Maschinenanlage der Not-Halt an jeder Einzelmaschine rückgestellt/quittiert werden?
- Welche Farbe muß ein Bereich-Stopp-Taster haben?
- Können ein- und zweikanalige Not Halte an einer Anlage zusammen eingesetzt werden?
- Wann spricht man von einer "befähigten Person"?
- Wann gilt eine Förderstrecke als nicht mehr begehbar?
- Gibt es eine Norm, in welcher steht wie hoch die geminderte Geschwindigkeit z.B. von Förderbändern sein darf, wenn das Förderband nicht eingehaust ist?
- Was ändert sich mit der Norm EN ISO 12100?
- Was ist der Unterschied zwischen Typ A-, B- und C-Normen?
- Ist es zur Vereinfachung einer Schaltung (nach Kat. 4 aufgebaut) möglich, möglichst viele Not-Halt-Taster in Reihe zu schalten?
- Muss ein Betriebsartenwahlschalter sicher ausgewertet werden?
- Was versteht man unter einer Gesamtheit von Maschinen?
Stammhaus
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de
Technischer Support
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: techsupport@pilz.de
War dieser Artikel hilfreich?