Einheitliches XML Datenformat für sicherheitsbezogene Kennwerte



Lesen Sie jetzt schon vorab den Abstract zum in Kürze erscheinenden VDMA-Einheitsdatenblatt 66413.

Im Juni wurde das VDMA-Einheitsblatt 66413 mit dem Titel "Funktionale Sicherheit – Universelle Datenbasis für sicherheitsbezogene Kennwerte von Komponenten oder Teilen von Steuerungen" der VDMA-Fachverbände verabschiedet. Mitgewirkt haben auch Prüfstellen wie IFA (Institut für Arbeitsschutz der DGUV), TÜV Nord, TÜV Rheinland und TÜV SÜD. Das Datenblatt bietet eine neutrale Orientierungshilfe für den Austausch von Sicherheitskennwerten. Den Abstract mit den essentiellen Informationen stellen wir Ihnen bereits vor Erscheinen zum Download bereit.

Einheitliches Datenaustauschformat für Berechnungstools fehlte bislang

Maschinenbauer und ihre Lieferanten sehen sich zunehmend mit den unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG harmonisierten Normen EN ISO 13849-1 und EN 62061 konfrontiert. Um Ausfallwahrscheinlichkeiten von Sicherheitsfunktionen einer Maschine zu berechnen und das Sicherheitsniveau (SIL oder PL) der sicherheitstechnischen Realisierung zu ermitteln, geben sie Kennwerte der Produkthersteller in ein Berechnungs-Tool ein. Das Problem: Die verfügbaren Kennwerte unterscheiden sich im Format und Umfang je nach Hersteller oder Berechnungs-Tool. Ein einheitliches Datenaustauschformat fehlte bislang.

Zuverlässige Übersicht für den Austausch von Sicherheitskennwerten

Das einheitliche XML-Datenaustauschformat des VDMA soll hier Abhilfe schaffen und eine neutrale, unabhängige Orientierungshilfe bieten. Das Einheitsblatt beschreibt die erforderlichen Sicherheitskenndaten und die Form, in der diese bereit gestellt werden: Insbesondere die Zusagen der beteiligten Komponentenhersteller, die Daten in diesem Format bereit zu stellen und die Zusicherung aller Berechnungstool-Anbieter, das Format der Universellen Datenbasis zu implementieren, stimmen zuversichtlich. Auch der Safety Calculator PAScal von Pilz wird das einheitliche Format bis spätestens 2013 unterstützen.

                     

Weitere Informationen:

Safety Calculator PAScal

Abstract VDMA-Einheitsblatt 66413: "Funktionale Sicherheit – Universelle Datenbasis für sicherheitsbezogene Kennwerte von Komponenten oder Teilen von Steuerungen"



Hier online einkaufen
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
Kontakt

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Tel.: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Anfahrtsskizze 

Follow us

Pilz RSS FeedYouTubeTwitter
FacebookXINGIcon G _24x24

 © Pilz GmbH & Co. KG 
8901