| 新闻存档 |
 |
Ostfildern, May 18, 2011
PASmulti 图形程序编辑器属于 PSS 4000自动化系统的一部分 - 程序创建简单、快捷且直观
Pilz 的 PSS 4000 自动化系统现已包含编程器 PASmulti。其可用于快速、方便地创建标准及安全相关的自动化项目,同时亦可用于配置控制系统 PSSuniversal PLC。全面的安全相关及标准方面的软件模块数据库,实现高水准的可重用性。
|
 |
Ostfildern, February 28, 2011
新的隔离监控器 PMD s20操作更简单 - 方便的旋转操作。
PMD s20 现已成为 Pilz 的 PMDsigma 系列电子监控继电器家族新成员。 有了该款产品,所有数值(所设数值可存储在芯片卡中)设置动作仅需简单的旋转和点击。 这也使得用户可灵活地向其他设备传输数据。 PMD s20 监控隔离电源的电气安全 - 如用在手术室、海上设施或电镀行业 - 可避免因短路造成的电源故障。
|
 |
Ostfildern, February 22, 2011
Pilz公司的 PSENini 安全接近开关进一步拓展传感器技术组合 - 造就安全的非接触式监控
Pilz 安全传感技术系列又添新成员 - PSENini 安全接近开关 PSENini 无需采用触点,即可检测出靠近的金属物体。 即便需要检测多个位置的应用,该开关仍可安全地检测 - 无论是长凸轮还是旋转运动。 耐磨工艺尤其适用于频繁关闭的开关应用,确保了高效率和长使用寿命。 PSENini 可采用 IP67等级的防护设计,因而也可用于存在重质土、强冲击和强振动的恶劣工业环境中。
|
 |
Ostfildern, November 17, 2010
PLIDdys 可确保设备不会在故障状态下误上电 - 安全上电保护
Pilz 产品系列现已具有了一款安全线路检查设备: PLIDdys 通过一个单通道两线制连接,确保了线缆铺设距离 3 km 以下线路的安全上电和最大限度的安全。 PLIDdys 可确保设备不会在故障状态下误上电或误启动。 在设备互联或设备间距离较远,无法清晰地看到所有设备时,使用PLIDdys的优势尤为突出。 其外形极端紧凑,因而可轻易地植入到现有设备中。
|
 |
Ostfildern, October 12, 2010
新型保护和测量系统 PSENvip,带动态屏蔽功能 - 提高压机生产效率
随着 PSS 4000自动化系统的控制系统和基于照相机的新型保护和测量系统 PSENvip 问世,Pilz 现推出一款专门面向压机制动的安全解决方案,可满足新机器和旧型号改造等需求。 运行速度可调节至最佳状态,循环计数大幅提高,诊断功能用户友好,从而改善了机械的利用率和成本效益。
|
 |
Ostfildern, October 12, 2010
安全电子旋转凸轮带来更大的灵活性 - 电子式对机械式的压倒性胜利
作为 PSS 4000自动化系统的一部分,Pilz 现推出一种安全电子旋转凸轮监控功能以实现简单、灵活的机械式压机控制。 该安全电子旋转凸轮监控功能由 PSS 4000自动化系统的 PSSuniversal PLC 控制系统和多个压机功能块所组成,后者现在加入了新的凸轮控制模块和一种专用的旋转编码器
|
 |
Ostfildern, July 29, 2010
简化安全功能运算 - 新版 PAScal 安全计算器可导入 Sistema 格式的库
数学天才凤毛麟角。 因此,如何简化 EN ISO 13849-1和 EN/IEC 62061标准安全功能的复杂计算也变得越发重要。因此,Pilz 又一次改进了 PAScal 软件工具,不再局限于机器功能安全的验证。 v1.5.0版 PAScal 采用改进的库存储所有 pilz的安全相关特性数据,实用性更强。 其其还可导入其他生产商的 Sistema 格式库,功能类似于 IFA(德国意外事故社会保险职业安全和健康协会)的软件助手。
|
 |
Ostfildern, April 15, 2010
安全,模拟量和分布式 - PSS 4000 自动化系统,带有模拟量数值安全处理功能
新型自动化系统PSS 4000现已包含安全模拟量输入模块,显著扩展了系统的应用范围。 模块化、较好设计尺寸的硬件为自动化系统带来了灵活性,可根据设备或机器的要求量身设计。
|
 |
Ostfildern, April 15, 2010
用于PSSuniversal分布式I/O系统的紧凑型模块 - 经济的解决方案
PSSuniversal分布式 I/O系统现已拥有紧凑型模块。 模块具有16位标准数字量输入和16位标准数字量输出。 在PSSuniversal中,三款紧凑型模块均与电子模块和底座模块兼容。
|
 |
Ostfildern, April 15, 2010
用于PNOZmulti控制系统的分布式数字输入模块——最多64个最高安全等级传感器
IP67 数字、分布式输入模块 PDP67 F 8DI ION 现已可用,可安全连接更多传感器,甚至可在控制柜外。 因此,现场所有传感器的分布式监控均可连接到PNOZmulti可编程控制系统中。
|
 |
Ostfildern, March 10, 2010
杜绝误操纵 - Pilz保证了安全门监控的安全
非接触式安全门系统PSENslock可安全替代现有机械技术产品。 PSENslock设备最高可提供 1000 N 的电磁保持力,可防止旋转门和滑动门无意打开。 执行器具有误操纵防护功能,具有额外的安全功能。
|
 |
Ostfildern, March 10, 2010
更高效的网络开关 - PSS 4000以太网设施新组件
Pilz现提供新的基础设施组件 PSSnet S,该组件可通过以太网系统SafetyNET p联网新型自动化系统PSS 4000,此类工业以太网开关能够使得网络的拓朴结构灵活地适应设备的布局。 可采用星形、树形及环形拓扑结构。 其还具有一个额外的优势:改进了网络可用性和扩展性能。
|
 |
Ostfildern, March 10, 2010
Pilz的PITmode开关 - 双功能操作模式选择开关
采用操作模式选择开关PITmode,Pilz扩展了其操作系统和可视化系统的范围。 PITmode在单一紧凑单元上集成如下两种功能: 操作模式选择及机器访问授权控制。 操作模式选择开关针对设备和机器内的应用开发,具有众多控制顺序和操作模式。
|
 |
Ostfildern, November 12, 2009
随时可用的自动化系统 - PSS4000通过TÜV认证
新的PSS4000自动化系统已通过检查:系统硬件及相应的软件平台PAS4000现已通过TÜV SÜD安全认证。这也证明了这一概念所包含的安全机制是可靠的。
|
 |
Ostfildern, November 9, 2009
精细组合!- 新的安全门系统包括了所有安全功能
集所所有安全功能 - 这就是新的Pilz安全门监控系统的功能:PSENsgate仅45mm宽,是电子与机械的结合,可在单一系统下具有最高的类别。空间尽可能最小,PSENsgate集成了安全门监控、安全保护锁定(带逃生/辅助释放)、E-STOP、请求与确认按钮,及许多附加功能。
|
 |
Ostfildern, November 9, 2009
控制 - 安全继电器PNOZsigma 现可监控转动的静态、速度与方向。
Pilz正在扩展其PNOZsigma安全继电器的范围:新的PNOZ s30可监控转动的静态、速度与方向。安全门打开时的安全工作实践,削减了安装时间,一旦初始为静态,可快速操作机器 - 这些是用户可获得的主要好处。应用新的速度监控器,也可使您满足机械指令的安全速度监控要求。
|
 |
Ostfildern, May 25, 2009
新 Profinet 接口十分令人满意 - 汽车工业使用皮尔磁分散式 I/O 系统
总部位于德国奥斯菲尔敦市的皮尔磁公司,将成为汽车制造商宝马公司保护类型为 IP20 的分散式 I/O 外设的独家供应商,相关决定已即时生效。 未来,宝马公司将在其全球企业内使用 PSSuniversal 分散式 I/O 系统。 但大规模使用的一项先决条件是要开发采用 Profinet 接口的新头模块,经与宝马公司共同努力,这项工作已经成功完成。 从技术性和经济性两方面看,它都是一种令人十分满意的解决方案。
|
 |
Ostfildern, March 17, 2009
保留整体面貌的分散化 PSS4000 - 通过一个系统完成所有自动化功能
Ostfildern,2009 年 4 月 20 日 – 皮尔磁凭借自动化系统 PSS4000 为所有机器控制和安全技术功能提供解决方案,包括运动控制、诊断和可视化。 其目的是简化控制功能的分散过程并减少设计工作。 突破性软件平台 PAS4000(皮尔磁自动化套件)具有重要作用,它使用户能以集中化方式看待分散的、分布式控制结构。 自动化系统 PSS4000 可以用于各行各业,适合任何规模的应用。
|
 |
Ostfildern, August 29, 2008
来自皮尔磁的安全运动 - 伺服放大器的新安全卡
现在安全专家为我们提供了安全运动控制。皮尔磁推出了一种用于伺服放大器 PMCprotego D 的安全卡,这样便将安全功能直接集成到驱动器中。配备 PMCprotego S 安全卡后,伺服放大器能提供完全成熟的、具有多种安全功能的安全驱动解决方案,覆盖范围包括安全停机、安全运动功能和安全制动功能。
用户可从更短的反应时间、更低的成本以及给用户带来的人机合作的机会中获益。
有了安全运动,皮尔磁不断发展其驱动技术,推动安全和标准控制技术的紧密结合。
|
 |
Ostfildern, April 16, 2008
Electrical safety made simple With the new PMDsigma monitoring relays, users are in control
The new generation of PMDsigma electronic monitoring relays from Pilz monitors values such as voltage, current, temperature or phase sequence. One new feature on PMDsigma is the ability to set values simply via a rotary knob and then save them on to a chip card. That way data remains flexible and can be copied over to other units. A plain text display supports parameter setting while also providing user-friendly diagnostics. The first unit in the PMDsigma product range monitors true power. This provides an early warning system for hazardous plant conditions, with no requirement for additional sensors.
|
 |
Ostfildern, February 22, 2008
新一代的操作终端为制造商和使用者提供有效支持---优化的处理器可带来更好的诊断性能和可视化效果
得益于优化的处理器和高对比度显示,系统的性能更加优良,存储能力也更强:这些就是新一代Pilz操作终端所具有的特征。这一新的机械理念将信号接地和外壳接地区分开来,使控制箱对地面障碍的监测成为可能。在德国研制生产,尺寸大小为6.5“ ~ 15.0“(寸)。发生生产故障时,在可视化和解决故障方面为工厂和操作人员提供有力的支持。
|
 |
Ostfildern, November 26, 2007
简单诊断带来更高的生产效率- 全新诊断装置为制造商与使用者提供支持
紧凑、便于操作加上如今新增的以太网接口:这就是Pilz 用于安全控制技术的全新诊断装置。诊断信息以纯文本的格式显示在优质的彩色TFT显示器上。使用者还可在解决故障时接收实用性指导。操作可通过触摸屏或按钮来实现。这一全新诊断装置为设备及机器操作人员在解决生产故障中提供了有效支持。
|
 |
Ostfildern, November 26, 2007
无需控制柜 - 灰尘及水分不会损坏用于SafetyBUS p 的全新数字输入模块
Pilz 开发了用于安全开放的总线系统- SafetyBUS p的全新数字输入模块。结合其M12 连接线路,它可提供IP67保护。该模块可直接安装在机器上,因此无需控制柜,由此也减少了规划及安装相关工作,可为您节省大量时间。该模块便于安装,没有复杂的线路连接。现成的插件连接导线有助于您从一开始就避免线路连接方面的错误,而插件连接线路则能使维护与替换更为方便。
|
 |
Ostfildern, October 15, 2007
如今可实现模拟输入信号的安全监控- Pilz 为PNOZmulti安全系统开创全新应用领域
Pilz PNOZmulti作为首款可配置安全系统,如今还可安全监控模拟输入信号, 如电流与电压。在安全技术领域,这在之前只能通过使用可编程控制系统才能实现。有了模拟输入模块,PNOZmulti 特别适用于处理设计,缆车及升降椅设计以及燃烧炉控制装置等领域。由此大大拓展了多功能安全系统的应用范围,使其成为机械工程设计领域中应用最广的一大系统。
|
 |
Ostfildern, March 2, 2007
通用分散控制平台PSSuniversal包含标准控制功能
Pilz正在扩展分散控制平台PSSuniversal的应用选项。使用其新型标准头模块,PSSuniversal现在可以通过标准现场总线进行专有的通信。这也使得PSSuniversal 符合所有通信要求,实现允许整个输入/输出外设经济。
|
 |
Ostfildern, November 24, 2006
在一个网络内,即使复杂的人、物也可以得到良好的处理。在几个PNOZmulti 安全系统间的简单数据交换现在已经成为可能。
用于 Pilz 多功能安全系统PNOZmulti的连接模块现在可以使用,这些连接模块使得几个基础单元可以相互通信。这样的好处在于:如果一个单元的物理限度被耗尽,用户可以使用几个PNOZmulti 设备使得他们可以监控和控制更为复杂的机械。
|
 |
Ostfildern, November 24, 2006
Pilz 正在大力推广其关于安全和标准SafetyNET p 的以太网解决方案——确认的安全准则
Ostfildern 2006年11月24日消息-2006年11月2日公告机构BG的技术委员会MHHW确认了SaftyNet p的安全性原理。Pilz使用SafetyNET p开发了以太网解决方案,该方案满足在标准、安全及运动控制领域特别的通信要求,并将成为未来的系统联网方案。这个概念性的核准为进一步的实施步骤打下了基础,意味着为SafetyNET p开发安全性设备结构的过程进行到了重要阶段。
|
 |
Ostfildern, November 24, 2006
用于恶劣的日常安全门使用的新型紧凑安全开关。有许多开关距离供选择。
Pilz 正在通过使用PSENmag的非接触的和磁性的安全开关来扩展它的传感器技术产品系列,PSENmag 的安全开关可以使用在紧凑的尺寸中,小到直径为12毫米。除了可以节省安装空间,带有两个不同的执行器的 PSEN ma1.3 安全开关可以提供8毫米或15毫米的开关距离。作为一个更深层次的特殊特性,可以使用一个额外的信号接触,由此使得安全开关的状态可以直接被一个已连接的PLC显示。
|
 |
Ostfildern, October 30, 2006
Pilz 运动控制——结构紧凑、成本效益高的新一代内置驱动的 自动化系统和伺服放大器
Pilz 运动控制(PMC)为机械 自动化提供了全套的解决方案。新一代的内置驱动自动化系统、PMCprimo驱动和伺服放大器、PMCtendo使得产品范围更加紧凑与强大。DDPMCprimo驱动3的特色包括运转更安静、试运行更快速。与其之前的产品相比较,具有更多的优势:尺度减小30%和显著降低成本。
|
 |
Ostfildern, April 13, 2006
所有 Pilz 控制系统的诊断系统 - PVIS 智能诊断理念可减少机器停机时间
为了最大限度地减少机器停机时间,Pilz 为其控制技术开发了智能诊断理念 PVIS。发生故障时,纯文本故障位置指示功能、明确的责任划分和集成的故障显示功能都可以确保能迅速地重新进行生产。紧凑型诊断设备 PMImicro diag 可以用于显示这些信息。另外,也可以通过具有 PVIS ActiveX 的 PVIS OPC 服务器使用PMIvisu 图形操作终端或任何其它基于 Windows 的可视化平台或微型计算机来显示。
|
 |
Ostfildern, April 13, 2006
Safety BUS p 采用以太网 - SafetyNET p 从一开始就提供安全
当 Pilz 于 1999 年推出安全开放式总线系统 SafetyBUS p 时,她就为机械设备的安全网络制订了一套标准。在全世界各种行业中和成千上万的应用案例中,SafetyBUS p 已经得到了验证。Pilz 为从 SafetyBUS p 到以太网技术的转换设置了很高的基准:SafetyNET p 是安全相关的标准控制和运动控制应用的综合系统;它具有实时功能,整体上具有很高的灵活性,并且对其它网络和使用操作开放,符合 Pilz 理念。
|
 |
Ostfildern, March 3, 2006
新型PNOZ® - PNOZsigma:以最小的宽度实现最大的功能性
在 PNOZ 的悠久成功历史里,Pilz 正在书写新的篇章。新型紧凑式安全继电器 PNOZsigma 是多年从业经验和现代化安全技术的结晶。PNOZsigma 机架宽度特别小,集多种功能于一般,代表了最小宽度中的最大功能。操作模式可供选择,功能设置相同,因此提供了更多的好处。通过 PNOZsigma,可更快地满足安全自动化要求,灵活性更大,对空间的要求更少。
|
 |
Ostfildern, October 19, 2005
应用范围仍在扩大 - 安全和控制技术的分布式 I/O 平台现在配有模拟模块
Pilz 现在为 PSSuniversal 分散式控制平台提供模拟 I/O 模块,用于传输过程信号。这扩大了它的应用范围,使得甚至连半导体行业或燃炉管理技术等行业可以从 PSSuniversal 的使用中获益。安全相关控制功能和标准控制功能在物理上的组合和在逻辑上的分离外加灵活的设计有助于经济地实现应用。
|
 |
Ostfildern, October 19, 2005
数据传输新方法 - 多功能安全系统现在还可以通过以太网进行通信
多功能安全系统 PNOZmulti 现在还可以通过以太网扩展模块进行数据传输。此模块支持通过 Profinet/IO 和 EtherNet/IP 或 Modbus/TCP进行通信。因此可以将 PNOZmulti 安装在现有相关设备中。用户可以从成本的降低和用户友好的诊断界面中获益。
|