덴마크어
핀란드어
일본어
폴란드어
포르투칼어
중국어
스웨덴어
터키어

보도자료 보관소 - 모든 정보를 보관
 
최신 정보    보도자료 보관소   


필츠(Pilz)의 보도 자료는 누구든 마음껏 검색할 수 있습니다. 여러분을 위해 지난 6개월간 발표된 모든 보도 자료를 정리해 두었습니다.

물론 보도자료 보관소에서 필요한 보도 정보를 관련 보도 사진과 함께 다운로드할 수도 있습니다.

보도자료 보관소
Ostfildern, February 28, 2011
신형 절연 감시기 PMD s20는 작동이 더욱 쉽습니다. - 전원을 쉽게 끄고 켤 수 있습니다.
이제 Pilz에서 생산되는 PMDsigma 시리즈의 전자식 감시 릴레이의 포토폴리에 PMD s20가 추가되었습니다. PMD s20가 갖추어져 있으면 전원을 켠 다음 클릭 한 번만으로 모든 값을 설정할 수 있습니다. 이렇게 설정한 값은 칩 카드에 저장할 수 있씁니다. 따라서 사용자는 상황에 따라 융통성있게 다른 장치에 데이터를 옮겨 놓을 수 있습니다. PMD s20는 구체적으로 수술실, 해양 시설 또는 전기 도금 산업에 사용되는 절연 공급 장치의 전기 안전성을 감시하며 또한 누전으로 인한 정전을 방지해 줍니다.


Ostfildern, February 22, 2011
Pilz의 안전 근접 스위치 PSENini에 의해 센서 기술을 더 많이 적용할 수 있게 되었습니다 -안전한 비접점 감시에도 적용이 가능합니다.
Pilz는 이제 안전 센서 기술 포토폴리오에 안전 근접 스위치 PSENini를 추가하게 되었습니다. PSENini는 접점을 사용하지 않고도 금속 물체의 접근을 감지합니다. 여러 위치에서 사용할 때에도 긴 캠 또는 회전 이동에 의해 안전한 감시가 이루어집니다. 마모 방지 기술은 특별이 빈번한 변환에 적합하며 높은 생산성 및 장기간의 사용 수명을 보장합니다. PSENini는 IP67 설계로 출시되기 때문에 심한 오염, 쇼크 또는 진동 등과 같은 어려운 산업 조건 하에서 사용하기에 적합합니다.


Ostfildern, November 17, 2010
안전 라인 검사 장치 PLIDdys는 오류 발생 시 의도하지 않게 전원이 켜지지 못하도록 방지합니다 - 안전한 전원 켜기 보장
Pilz는 이제 현재 안전 라인 검사 장치도 생산하고 있습니다. 2선식으로 연결된 단 한 개의 채널에서 PLIDdys는 안전한 전원 켜기 및 최대 3킬로미터까지 길게 연결된 케이블의 최대 안전을 보장합니다. PLIDdys가 갖추어져 있으면 오류 발생 시 의도하지 않게 전원이 켜지거나 플랜트가 시동되는 일은 없습니다. 이러한 기능은 상호 연결된 플랜트나 때때로 또렷하게 보이지 않을 수도 있는 넓은 지역에 분산된 플랜트 섹션에 특별히 유리합니다. 초소형 디자인으로 되어 있어서 기존의 플랜트를 쉽게 개조할 수 있습니다.


Ostfildern, October 12, 2010
동적 뮤팅 기능이 갖추어진 새로운 버전의 보호 및 측정 시스템 PSENvip - 프레스 생산성 향상
자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템 및 카메라 기반 보호 및 측정 시스템 PSENvip과 더불어, Pilz는 현재 새로 설비한 기계와 성능 개선 장치 모두에 유익한 프레스 브레이크 전용 안전 솔루션을 제공하고 있습니다. 작동 속도는 적정 수준에 맞게 조절할 수 있으며, 사이클 계수가 훨씬 높고 사용자가 손쉽게 진단을 할 수 있어서, 기계의 사용성 및 비용 효율성이 높아졌습니다.


Ostfildern, October 12, 2010
더욱 탄력적으로 사용할 수 있도록 고안된 안전 전자 회전식 캠 기기 - 전자 처리 역학적 구성 - 핵심 사항
Pilz는 현재 기계 프레스를 용이하고 탄력적으로 관리할 수 있도록, 자동화 시스템 PSS 4000의 구성 장치인 안전 전자 회전식 캠 기기를 제공하고 있습니다. 안전 전자 회전식 캠 기기는 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 프레스 블록으로 구성되어 있으며, 현재 이 블록은 확장되어 신형 캠 컨트롤러 및 전용 엔코더가 내장되어 있습니다.


Ostfildern, July 29, 2010
안전 기능 계산을 단수화 -신형 PAScal 안전 계산기를 사용하면 Sistema 형식으로 라이브러리를 가져올 수 있습니다.
모든 사람이 사용할 수 있는 만능 계산기가 아닙니다. EN ISO 13849-1 및 EN/IEC 62061에 따라 복잡한 안전 기능 계산을 가능한 단순화시키는 것이 중요한 이유가 바로 이때문입니다. 따라서 Pilz는 기계의 기능 안전을 검증하는데 사용되는 PAScal 소프트웨어 툴을 강화시켰습니다. 모든 Pilz 제품에 대한 안전 관련 특성 데이터를 저장하는 라이브러리 기능이 향상되었기에 새로운 버전의 v1.5.0는 실무에 훨씬 많은 도움이 됩니다. 또한 사용자가 직접 IFA(독일 사회 산업 보험의 산업 안전 보건 연구소)에 의해 생산된 비슷한 소프트웨어 보조 장치인 Sistema 형식으로 다른 제조업체로부터 라이브러리를 가져올 수 있습니다.


Ostfildern, April 15, 2010
아날로그 방식의 안전한 분산형 - 아날로그 값을 안전하게 처리하는 자동화 시스템 PSS 4000
현재 새 자동화 시스템 PSS 4000에는 시스템의 어플리케이션 범위를 크게 확장하는 안전한 아날로그 입력 모듈이 포함되어 있습니다. 정교한 모듈식 하드웨어는 자동화 시스템에 유연성을 부여하므로 플랜트 또는 기계의 요구에 맞게 설계할 수 있습니다.


Ostfildern, April 15, 2010
분산 I/O 시스템 PSSuniversal용 초소형 모듈 - 경제적인 솔루션
분산형 I/O 시스템 PSSuniversal에 초소형 모듈을 사용할 수 있습니다. 16개 디지털 표준 입력과 16개 디지털 표준 출력을 포함한 모듈을 사용할 수 있습니다. 디지털 입력과 출력을 모두 포함한 모듈도 있습니다. 새로운 세 가지 초소형 모듈은 PSSuniversal 시스템에서 전자 모듈 및 기본 모듈과도 호환됩니다.


Ostfildern, April 15, 2010
제어 시스템 PNOZmulti용 디지털 입력 모듈 - 최대 64개 센서에 최고 수준의 안전성 제공
IP67 디지털에서는 분산형 입력 모듈 PDP67 F 8DI ION을 사용할 수 있으므로 제어 캐비닛 외부에서도 더 많은 수의 센서를 안전하게 연결할 수 있습니다. 결과적으로 설치된 모든 센서에 대한 분산 모니터링을 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti에 연결할 수 있습니다.


Ostfildern, March 10, 2010
임의 조작 불가능 - Pilz, 안전한 안전 게이트 모니터링 보장
비 접촉식 안전 게이트 시스템 PSENslock은 기존 기계 기술을 대체할 대안으로 안전을 보장합니다. 1000N의 전자기 홀딩력을 갖춘 PSENslock 장치는 스윙 게이트와 슬라이딩 게이트가 의도하지 않게 열리는 것을 방지합니다. 또한 액츄에이터가 임의적 조작을 막아주므로 추가적인 안전 장치 역할을 합니다.


Ostfildern, March 10, 2010
네트워크 효율성을 향상시키는 스위치 - PSS 4000의 이더넷 인프라를 위한 새로운 컴포넌트
Pilz가 신제품인 자동화 시스템 PSS 4000을 위해 새로운 인프라 컴포넌트 PSSnet S를 출시했습니다. PSSnet S는 이더넷 시스템 SafetyNET p를 통해 네트워크를 구성할 수 있습니다. 이 산업용 이더넷 스위치를 사용하면 플랜트 배치에 맞게 네트워크 토폴로지를 조정할 수 있습니다. 또한 스타, 트리 및 링 토폴로지를 사용하여 네트워크를 구성 할 수 있습니다. 또한 부가적 네트워크 범위와 가용성도 증가시키는 이점을 누릴 수 있습니다.


Ostfildern, March 10, 2010
Pilz의 PITmode 스위치 - 이중 기능 운영 모드 선택 스위치
Pilz는 운영 모드 선택 스위치 PITmode를 도입하여 운영자 시스템 및 시각화 시스템 제품군을 확장했습니다. PITmode는 운영 모드를 선택하는 기능과 기계에 액세스하기 위한 인증 제어 기능, 이 두 가지 기능을 초소형 단일 장치로 제공합니다. 이 운영 모드 선택 스위치는 제어 순서와 운영 모드가 다양한 플랜트와 기계류에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.


Ostfildern, November 12, 2009
준비된 자동화 시스템 - PSS4000 자동화 시스템, TÜV 인증 획득
새로운 자동화 시스템 PSS4000가 TÜV 인증 검사에 통과하였습니다. 시스템 하드웨어 및 해당 소프트웨어 플랫폼 PAS4000은 TÜV SÜD 안전 인증을 획득하였습니다. 이는 곧 개념 승인에 정의된 안전 메커니즘의 신뢰성을 인정 받은 것입니다.


Ostfildern, November 9, 2009
정밀한 조합! - 모든 안전 기능을 포함하는 새로운 안전 게이트 시스템
모든 안전 기능을 하나로 - 안정적인 안전 게이트 감시를 위해 필츠가 제안하는 새로운 시스템입니다. 너비가 45mm 밖에 되지 않는 초소형 PSENsgate는 전자식과 기계식을 결합한 형태로 단일 시스템 내에서 최고 수준의 안전성을 확보할 수 있습니다. 설치 공간을 최소화시킨 초소형 PSENsgate는 안전 게이트 감시, 중단/보조 해제 기능이 있는 안전 가드 락킹, 비상정지, 요청/승인 버튼 및 다양한 부가 기능을 제공합니다.


Ostfildern, November 9, 2009
간편한 제어 - 안전 릴레이 PNOZsigma가 정지, 속도 및 회전 방향을 감시
필츠가 새롭게 선보이는 PNOZ s30은 PNOZsigma 안전 릴레이의 확장판으로, 안전 정지, 속도 및 회전 방향을 감시합니다. PNOZ s30의 가장 큰 장점은 안전 게이트가 개방된 상태에서도 작업자는 안전하게 작업할 수 있을 뿐 아니라 설정 시간을 단축하고, 기계가 정지하면 신속하게 기계 장비에 접근할 수 있다는 점입니다. 또한, 신형 속도 모니터를 적용하면 기계류 지침의 안전 속도 감시 관련 요구사항을 충족할 수 있습니다.


Ostfildern, July 23, 2009
필츠의 새로운 설정 가능 안전 릴레이 - PNOZmulti Mini로 컨트롤러의 범위를 확장
PNOZmulti Mini는 대대적인 성공을 거둔 필츠(Pilz)의 다기능 제어 시스템 PNOZmulti 제품군의 신제품입니다. 폭이 45 mm 밖에 되지 않는 이 제품은 폭이 134 mm인 PNOZmulti보다 훨씬 작습니다. 다른 PNOZmulti 제품과 마찬가지로 PNOZmulti Mini는 검증된 소프트웨어 도구이며 100% 호환 가능한 PNOZmulti 컨피그래이터를 사용해 쉽게 설정할 수 있습니다. PNOZmulti Mini는 기본적으로 모든 엔지니어링 분야의 독립형 기계에 사용하기 위해 개발되었습니다.


Ostfildern, May 25, 2009
새로운 PROFINET 인터페이스는 합리적인 솔루션 도구로써 자동차 산업에서 Pilz 분산형 I/O 시스템이 사용되고 있습니다.
오스트필데른에 소재한 Pilz GmbH & Co. KG는 즉각적인 효과를 발휘하는 보호 종류 IP20 방식의 분산형 I/O 주변 장치를 세계적인 자동차 기업 BMW에 독점 공급하는 업체입니다. 향후 BMW 그룹은 PSSuniversal 분산형 I/O 시스템을 전 세계 사업장에 도입하려고 합니다. 그러기 위해서 PROFINET 인터페이스 방식의 새로운 헤드 모듈 개발이 필수입니다. Pilz는 BMW와 공동 연구를 통해 이를 개발해 냈습니다. 기술 및 경제성 측면에서 합리적인 제어 솔루션입니다.


Ostfildern, March 17, 2009
PSS4000 전체보기가 있는 분산화- 하나의 시스템으로 모든 자동화 기능을 제어
2009년 4월 20일, Ostfildern – 자동화 시스템 PSS4000으로 Pilz는 동작 제어, 진단 및 가시화를 포함한 모든 기계 제어와 안전 기술 기능에 대한 솔루션을 제공합니다. 이는 제어 기능성을 단순화하고 엔지니어링 작업량을 감소하기 위한 것입니다. 혁신적인 소프트웨어 플랫폼 PAS4000 (Pilz 자동화 슈트)가 핵심이 되어 사용자가 분산화되고 산재된 제어 구조를 중앙에서 전체를 들여 볼 수 있습니다. 전체 산업에 걸쳐 모든 규격의 적용에 자동화 시스템 PSS4000을 사용할 수 있습니다.


Ostfildern, August 29, 2008
Pilz 의 안전 모션 - 서보 앰플리파이어를 위한 새 안전 카드
이제 안전 모션을 안전 전문가로부터 제공받을 수 있습니다. Pilz에서는 서보 앰플리파이어 PMCprotego D의 안전 카드를 출시하여 안전성이 드라이브에 직접 통합되게 되었습니다. 안전 카드 PMCprotego S를 장착함으로써 서보 앰플리파이어는 안전 정지와 안전 모션 기능에서 안전 브레이크 기능까지 다양한 안전 기능을 가진 완전한 안전 드라이브 솔루션을 제공하게 됩니다. 사용자는 더욱 짧아진 반응 시간과 낮은 비용, 그리고 인간과 기계간의 협업에 대한 새로운 기회라는 혜택을 얻게 됩니다. 안전 모션을 사용하여 Pilz는 지속적으로 드라이브 기술을 넓혀가고 안전과 표준 제어 기술의 연계를 증진해 나가고 있습니다.


Ostfildern, April 16, 2008
전기적 안전을 간단히 감시하는 새로운 PMDsigma 모니터링 릴레이
필츠(Pilz)에서 출시한 차세대 PMDsigma 전자식 모니터링 릴레이는 전압, 전류, 온도, 위상 순서와 같은 값을 감시합니다. PMDsigma의 새로운 특징은 값을 회전식 다이얼로 간단히 설정하며 설정값을 칩 카드에 저장하는 기능입니다. 칩 카드에 저장된 데이터는 이동이 가능하며 다른 기기에 복사할 수 있습니다. 일반 문자 디스플레이는 변수 설정을 지원하며 사용하기 편리한 진단 기능을 제공합니다. PMDsigma 제품군 중 PMD s10은 유효전력을 감시할 수 있습니다. PMD s10을 이용하면 센서 없이 위험한 플랜트 상태를 알려주는 조기 경고 시스템을 구현할 수 있습니다.


Ostfildern, November 26, 2007
간편한 진단을 통한 생산성 증대 - 새로운 진단 기기는 제조업체와 사용자에게 도움이 됩니다.
필츠(Pilz)에서 컴팩트하고 운영이 쉬우면서 이더넷 인터페이스까지 갖춘 안전 제어 기술 진단 기기를 새로이 선보입니다. 진단 메시지는 고품질의 컬러 TFT 디스플레이에 일반 텍스트로 표시됩니다. 사용자는 또한 문제 해결 시 실질적으로 도움이 되는 지시를 받습니다. 작동은 터치 스크린이나 푸시버튼을 통해 수행됩니다. 새로운 진단 기기를 사용하면 플랜트와 기계 운영자가 생산 관련 장애를 해결할 때 효율적인 지원을 받을 수 있습니다.


Ostfildern, November 26, 2007
제어 캐비닛이 필요 없음 - 물과 먼지에 강한 SafetyBUS p의 새로운 디지털 입력 모듈
필츠(Pilz)는 안전한 개방형 버스 시스템인 SafetyBus p를 위해 새로 디지털 입력 모듈을 개발했습니다. 이 모듈은 M12 커넥터와 함께 IP67 보호 기능을 제공합니다. 기기에 직접 설치할 수 있어 제어 캐비닛이 필요하지 않습니다. 덕분에 계획 및 설치에 관련된 작업이 줄어들어 시간을 현저히 절약할 수 있게 되었습니다. 설치는 복잡한 배선 작업이 필요 없어 매우 쉽습니다. 바로 사용할 수 있는 플러그인 연결 방식 덕분에 처음부터 배선으로 인한 오류를 피할 수 있습니다. 또한 이로 인해 유지 보수 및 교체 작업도 훨씬 쉬워졌습니다.


Ostfildern, October 15, 2007
아날로그 입력 신호의 안전 감시도 가능 - PNOZmulti 안전 시스템의 새로운 적용 분야를 창출하는 필츠(Pilz)
Pilz PNOZmulti는 전류 또는 전압 등과 같은 아날로그 입력 신호를 안전하게 감시할 수 있는 최초의 설정 가능한 안전 시스템입니다. 지금까지 안전 기술 분야에서 이 기능은 프로그램 가능한 제어 시스템을 통해서만 가능했습니다. PNOZmulti는 아날로그 입력 모듈 기능이 있어 특히 케이블카, 체어 리프트 디자인 및 버너 제어뿐 아니라 프로세스 엔지니어링 섹터에도 적합합니다. 그러므로 이제 다양한 기계식 엔지니어링 어플리케이션에 사용되어온 이 다기능 안전 시스템을 사용할 수 있는 기회가 더욱 많아졌습니다.


Ostfildern, March 2, 2007
범용 - PSSuniversal 분산 제어 플랫폼을 표준 기능 전용으로 사용 가능
필츠(Pilz)는 PSSuniversal 분산 제어 플랫폼의 어플리케이션 옵션을 확대하고 있습니다. 이제 새로운 표준 헤드 모듈을 사용하면 PSSuniversal이 표준 필드 버스를 통해 독점 통신을 수행할 수 있습니다. 따라서 PSSuniversal이 모든 통신 요구사항을 충족하고 전체 I/O 주변 장치를 경제적으로 구현할 수 있습니다.


Ostfildern, November 24, 2006
복잡한 작업 조차도 네트워크 내에서 처리할 수 있습니다. 다수의 PNOZmulti 안전 시스템 간의 간단한 데이터 교환도 가능합니다.
이제 다수의 기본 기기가 서로 통신을 하는 데 사용되는 연결 모듈이 필츠(Pilz)의 다기능 안전 시스템 PNOZmulti용으로 출시됐습니다. 장점: 기기가 물리적 한계에 도달한 경우 사용자는 다수의 PNOZmulti 장치를 배치해서 보다 복잡한 기계류를 감시 및 통제할 수 있습니다.


Ostfildern, November 24, 2006
필츠(Pilz)는 안전 및 표준에 적합한 이더넷 솔루션을 적극 장려하고 있습니다. SafetyNET p - 안전 원리 인증
2006년 11월 2일에 BG의 기술 위원회 인증 기관인 MHHW이 SafetyNET p의 안전 원리를 승인했습니다. 필츠(Pilz)는 SafetyNET p를 사용하여 표준, 안전 및 모션 제어의 특별한 통신 필요사항을 충족하며 미래의 시스템 환경을 네트워크화할 이더넷 솔루션을 개발하고 있습니다. 이번 개념 승인으로 후속 구현 단계의 기초가 마련되면서 SafetyNET p용 안전 장치 인터페이스 개발 과정이 핵심 단계에 도달했습니다.


Ostfildern, November 24, 2006
거친 산업 환경의 안전문용으로 새롭게 선보인 컴팩트 안전 스위치는 다양한 스위칭 거리를 선택 사용할 수 있습니다.
필츠(Pilz) 는 직경 12mm에 불과한 좁은 공간에 사용할 수 있는 PSENcode 비 접촉식 자석형 안전 스위치를 선보임으로써 센서 기술 제품군을 확대했습니다. 설치 공간을 절약할 수 있다는 장점 외에도, PSEN ma1.3 안전 스위치는 두 개의 다른 액츄에이터를 지원하므로 8mm 또는 15mm의 스위칭 거리를 선택할 수 있습니다. 또한 특수 기능으로 신호 접점을 추가할 수도 있습니다. 이렇게 하면 연결된 PLC에 안전 스위치의 상태가 직접 표시되는 장점이 있습니다.


Ostfildern, October 30, 2006
PMC(Pilz Motion Control) - 비용 대비 효과가 뛰어나고 컴팩트한 차세대 드라이브 통합형 자동화 시스템 및 서보 앰플리파이어
PMC(Pilz Motion Control)는 기계 자동화에 필요한 토탈 솔루션을 제공합니다. 차세대 드라이브 통합형 자동화 시스템, PMCprimo 드라이브 및 PMCtendo DD 서보 앰플리파이어 덕분에 더욱 컴팩트하고 강력한 제품군이 구현됩니다. PMCprimo Drive3 및 PMCtendo DD5의 기능이 더욱 조용한 가동과 더욱 신속한 시운전을 지원합니다. 게다가 이전 세대의 솔루션에 비해 점유 면적이 30% 적고 상당한 비용 절감의 장점이 있습니다.


Ostfildern, April 13, 2006
모든 필츠(Pilz) 제어 시스템을 위한 단일 진단 시스템 - PVIS 지능형 진단 개념으로 기계 휴지기간 단축
필츠(Pilz)는 기계 휴지기간을 최소화하기 위해 제어 기술을 위한 지능형 진단 개념인 PVIS를 개발했습니다. 오류가 발생하면 해당 위치에 대한 정확한 정보가 일반 문자 메시지로 표시됩니다. 또한 명확한 오류 담당자 지정과 최초의 통합형 오류 디스플레이 등의 특징은 신속한 생산 재개를 돕습니다. 메시지 표시에 컴팩트한 진단 기기 PMImicro diag를 사용할 수 있습니다. 아니면 PVIS ActiveX가 탑재된 PVIS OPC 서버를 통해 PMIvisu 그래픽 운영자 조작반이나 다른 Windows 기반 시각화 플랫폼/PC도 사용할 수도 있습니다.


Ostfildern, April 13, 2006
SafetyNET p와 이더넷 통합 - SafetyNET p는 시작부터 안전을 제공
필츠(Pilz)는 1999년 안전한 개방형 버스 시스템 SafetyBUS p를 출시하며 플랜트 및 기계류의 안전 네트워킹에 대한 표준을 수립했습니다. SafetyBUS p는 전세계적으로 가장 광범위한 산업 분야와 수 천개의 적용부에서 입증되었습니다. 필츠(Pilz)는 SafetyBUS p를 이더넷 기술과 접목시킨 SafetyNET p를 출시하여 이 전환 기술에 대한 높은 평가 척도를 제시했습니다. SafetyNET p는 안전 관련, 표준 제어 및 모션 제어 적용을 위해 조합된 시스템입니다. SafetyNET p는 실시간 성능과 필츠(Pilz)의 철학을 반영하는 완벽한 유동성, 그리고 다른 네트워크와 활용 프로그램에 대한 개방성을 특징으로 합니다.


Ostfildern, March 3, 2006
새 PNOZ – PNOZsigma: 최소한의 공간에 최대 기능성을 담았습니다.
필츠(Pilz)는 PNOZ의 오랜 성공 역사에 새 장을 쓰고 있습니다. 새로 출시된 안전 릴레이 PNOZsigma는 필츠(Pilz)만의 축적된 경험과 최신 안전 기술이 결합된 작품입니다. 하우징의 폭은 대폭 줄었지만 더 많은 기능이 집약된 PNOZsigma는 최소 폭에 최대 기능이라는 말이 꼭 맞는 제품입니다. 또한 운영 모드 선택과 동종 기능 설정도 가능합니다. PNOZsigma를 사용하면 안전 자동화 요구사항을 더 빨리, 더 유동적으로, 더 좁은 공간에 실행할 수 있습니다.


Ostfildern, October 19, 2005
적용 분야 확장 - 안전 및 제어 기술용 분산 I/O 플랫폼에 아날로그 모듈 적용
필츠(Pilz)는 PSSuniversal 분산 제어 플랫폼의 프로세스 신호 전송을 위한 아날로그 I/O 모듈을 공급합니다. 아날로그 모듈 공급으로 PSSuniversal의 적용 범위가 확장되어 반도체 산업이나 버너 관리 기술과 같은 분야에서도 PSSuniversal의 장점을 활용할 수 있습니다. 안전 관련 기능과 표준 제어 기능을 물리적으로는 결합했으나 논리적으로는 분리시킨 유동적 설계로 적용부를 보다 경제적으로 실행할 수 있습니다.


Ostfildern, October 19, 2005
새 데이터 전송 방법 - 다기능 안전 시스템, 이제 이더넷을 통해서도 통신 가능
이제 다기능 안전 시스템 PNOZmulti에서도 이더넷을 통한 데이터 전송 확장 모듈을 사용할 수 있습니다. 따라서 프로피넷(Profinet)/IO 및 이더넷/IP 또는 모드버스(Modbus)/TCP 프로토콜을 통한 통신이 가능합니다. 또한 PNOZmulti를 기존 플랜트에 통합할 수도 있습니다. 사용자는 비용 절감은 물론 사용이 편리한 진단 도구를 확보하게 됩니다.



Pilz worldwide
위치를 선택하십시오.

Pilz worldwide
빠른 연결
웹코드
4자리 웹코드 입력:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0650