简化安全功能运算 - 新版 PAScal 安全计算器可导入 Sistema 格式的库

PAScal 安全计算器可导入 Sistema 格式的库
奥斯菲尔敦, 2010-7-29

数学天才凤毛麟角。 因此,如何简化 EN ISO 13849-1和 EN/IEC 62061标准安全功能的复杂计算也变得越发重要。因此,Pilz 又一次改进了 PAScal 软件工具,不再局限于机器功能安全的验证。 v1.5.0版 PAScal 采用改进的库存储所有 pilz的安全相关特性数据,实用性更强。 其其还可导入其他生产商的 Sistema 格式库,功能类似于 IFA(德国意外事故社会保险职业安全和健康协会)的软件助手。

因此,PAScal 应用起来快速、简便,与第三方产品兼容。 PPAScal 内的库可通过 Internet 自动更新。
为最大限度支持机器设计人员,PAScal 的内部数据架构也进行了调整。
不同运行模式的若干个数据记录可包含到各个组件中,无需再分成多个不同的库项。 数据记录可采用特定的版本,因而也可包含循环期间性能数据变化的组件。 仅用做归档时,则也可包含带一般故障排除功能的组件。 此外,其还可选择是否存储带必要数据(
EN ISO 13849-1 或 EN/IEC 62061标准)的组件。

实践检验
多样的功能,支持快速作业。
PAScal 采用大屏幕图形操作界面,简单、直观。 自动检查功能,确保所有库项修改、新增库项及整个项目均已涵盖在内。 PAScal 的小巧、清晰的报告代替了常规冗繁的书籍。 为更方便用户,安全计算器提供六种直接库语言。 Pilz 将就用户的任何疑问提供充分的支持。

无需费神的运算
PAScal安全计算器计算出的设备和机器上的安全功能 PL(性能级) 或 SIL(安全级)值仅针对所用组件。 将计算所得结果与 EN ISO 13849 的 PL 或 EN/IEC 62061的 SIL 要求比较。结果采用图形显示,因而可以直观地判断出在何时、采用何种组件可达到期望的安全级,或者哪些地方亟须改进。





皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
6583