Damit ist PAScal einfach und schnell auch herstellerübergreifend einsetzbar. Bibliotheken in PAScal können automatisch aus dem Internet aktualisiert werden.
Um Konstrukteure von Maschinen optimal zu unterstützen, wurde auch die interne Datenstruktur von PAScal angepasst.
So können für jede Komponente mehrere Datensätze für unterschiedliche Betriebsarten erfasst werden, ein Aufteilen auf unterschiedliche Bibliothekseinträge entfällt damit. Durch versionsabhängige Datensätze lassen sich Komponenten erfassen, deren Leistungsdaten innerhalb ihres Lebenszyklus variieren. Weiterhin können allein für den Zweck der Dokumentation auch Komponenten mit generellem Fehlerausschluss integriert werden. Schließlich ist es möglich, Komponenten wahlweise mit den für EN ISO 13849-1 oder für EN/IEC 62061 erforderlichen Werten zu hinterlegen.
Bewährt in der Praxis
Verschiedene Eigenschaften und Funktionen unterstützen ein schnelles Arbeiten.
Die Bedienung von PAScal erfolgt zum Großteil grafisch und ist damit intuitiv und einfach. Eine automatische Prüfung stellt sicher, dass auch bei abgeschlossenen Projekten etwaige Änderungen in Bibliothekseinträgen oder neue Bibliotheken berücksichtigt werden. Der normalerweise sehr umfangreiche Report fällt bei PAScal kompakt und übersichtlich aus. Für hohen Bedienkomfort bietet der Safety Calculator bis in die Bibliotheken hinein sechs Sprachen. Für Fragen von Anwenderseite steht Pilz mit entsprechendem Support zur Seite.
Rechnen ohne Kopfzerbrechen
Der Safety Calculator PAScal berechnet den erreichbaren PL (Performance Level) bzw. SIL (Safety Integrity Level) von Sicherheitsfunktionen in Maschinen und Anlagen in Abhängigkeit der verwendeten Komponenten. Das Ergebnis wird mit dem erforderlichen PL nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL nach EN/IEC 62061 verifiziert. Anhand der grafischen Darstellung der Ergebnisse ist klar erkennbar, an welchen Stellen und wie gut der erforderliche Sicherheitslevel mit welchen Komponenten erreicht werden kann bzw. wo Verbesserungen erforderlich sind.