为实现这一目标,所有系统部件的功能与相互作用----从I/O模块到编程与配置软件----在开发过程中都经过彻底的定期审计检查。检查人不仅包括Pilz,也包括独立的检查师。
新的自动化系统的硬件与软件平台配合紧密。两者都由Pilz完全在室内开发,符合普遍的要求,且可方便地实现标准与安全功能。
PSSuniversal PLC控制系统现有标准控制和安全功能,可通过强大的以太网系统SafetyNET p与网络结合,从而可分散控制功能并形成模块化机械。所有传感器与执行器均通过分散式PSSuniversalI/O平台连接。
系统现已通过TÜV SÜD检查,PSS4000系统与SafetyNET可毫无阻碍地应用于行业中:
PSS4000自动化系统设计用于所有自动化任务:从机械控制到安全技术,延伸至运动控制,包括诊断与可视化。相应的软件平台PAS4000可显著减少工程的成本和劳动力。
PSS4000自动化系统设计用于所有自动化任务。从机械控制到安全技术,延伸至运动控制,包括诊断与可视化。创新软件平台PAS4000有助于减少工程的成本和劳动力。其同样允许用户保留集中化方式,即便在分散、分布式控制结构中。