| EN FR ES IT NL
Finnisch
Japanisch
Polnisch
Portugiesisch
Chinesisch
Koreanisch
Russisch
Schwedisch
Türkisch

Artikel - Informationen, die in die Tiefe gehen



Ob Fachartikel mit Experten-Know-how oder Anwenderbericht zu einer erfolgreichen Lösung, hier halten wir eine Auswahl an spannender Lektüre für Sie bereit.

Die Übersicht zeigt Ihnen den jeweils aktuellsten Fachartikel und Anwenderbericht an. Die Artikel können Sie entweder direkt am Bildschirm lesen oder natürlich auch als PDF ausdrucken.

Wir freuen uns, wenn Sie einen Text zum Anlass für eine redaktionelle Berichterstattung nehmen. Schön, wenn Sie uns in diesem Fall ein Belegexemplar zuschicken.

 
Fachartikel, Ostfildern, October 28, 2011
Sensorik für intelligente Maschinensicherheit
Schutztüren, Hauben und Klappen sichern den Zugang zu Maschinen und Anlagen. Sie schützen insbesondere vor gefahrbringenden Bewegungen von Maschinen und Anlagen oder vor umherfliegenden Teilen. Für Konstrukteure besteht die Herausforderung darin, aus der Vielfalt von Sicherheitsschaltern, Zuhaltungen und Schutztürsystemen die geeignete Lösung auszuwählen.


Anwenderartikel, Ostfildern, June 1, 2011
Rundum sicher Prüfen
Überall dort, wo geprüft und montiert werden muss, ist höchste Sicherheit das Gebot der Stunde. Bereiche mit besonders hohen Anforderungen sind hierbei die Medizintechnik, aber auch die Automobilbranche ist auf hundertprozentig „geprüfte Sicherheit“ der zugelieferten Teile angewiesen. Um diese Ansprüche erfüllen zu können, müssen Dauer-Prüf- und Messautomaten eine Vielzahl unterschiedlicher Prüfkriterien zur selben Zeit und zuverlässig abdecken. Bei extremen Temperaturen sowie Bewegungsabläufen ist der Schutz des Bedieners dabei ein Kriterium, dass diese ebenso erfüllen müssen. Komplettlösungen mit exakt aufeinander abgestimmten Komponenten aus sicherer Sensorik und sicherer Steuerungstechnik und Diagnose sorgen dafür, dass Mensch und Maschine während des Prüfprozesses keiner Gefährdung ausgesetzt sind.


Anwenderartikel, Ostfildern, December 6, 2010
Sicherheit im Aufwind - Maschinenrichtlinie gilt auch für Windkraftanlagen
Offshore Windenergie heißt eines der Schlagworte, wenn es um erneuerbare Energien geht. In Deutschland sollen 40 Offshore-Windparks innerhalb der 200 Meilen-Zone in Nord- und Ostsee errichtet werden. Laut einem Raumordnungsplan der deutschen Bundesregierung sollen bis 2030 bis zu 25.000 Megawatt Leistung über Offshore-Windkraft erzeugt werden können. Einer der Windparks wird "BARD Offshore 1" in der Nordsee – 90 km nordwestlich vor Borkum – sein, der sich bereits seit März 2010 im Bau befindet und 80 Anlagen à 5 MW Leistung umfassen wird. Dabei stellt nicht nur die Errichtung von Windkraftanlagen auf hoher See eine besondere technische Herausforderung dar, sondern auch der sichere Betrieb. Denn auch Windkraftanlagen fallen in den Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie.


Anwenderartikel, Ostfildern, December 6, 2010
Sicher am Wind - Sicherheitskonzept optimiert Windenergieanlagen
Per Definition handelt es sich bei einer Windenergieanlage um eine funktionsfähige Maschine, die in den Geltungsbereich der Maschinenrichtlinie (MRL) fällt und für die eine Konformitätserklärung gemäß Anhang IIA ausgestellt werden muss. Mehrere Einzelmaschinen, die so angeordnet sind und betätigt werden, dass sie als Gesamtheit funktionieren, gelten ebenfalls als Maschine. Durch das CE-Zeichen bestätigt der Hersteller die Konformität der Maschine in Bezug auf die zutreffenden europäischen Richtlinien (EU-Richtlinien) und die Durchführung aller für die Maschine vorgeschriebenen Konformitätsbewertungsverfahren.


Fachartikel, Ostfildern, June 10, 2010
Die neue Maschinenrichtlinie gilt - Hersteller und Betreiber von Maschinen müssen Änderungen beachten
Die Maschinenrichtlinie ist der Maßstab, an dem sich die funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen innerhalb der Europäischen Union messen lassen muss. Sie hat Gesetzesrang und wurde von den EU-Mitgliedsstaaten in jeweils nationale Gesetze umgesetzt. Für Maschinen, die innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht werden, gibt sie ein einheitliches Sicherheitsniveau vor und gewährleistet so den freien Warenverkehr. Am 29.12.2009 wurde die bis dahin geltende Maschinenrichtlinie durch die neue Version - 2006/42/EG - ohne Übergangsfrist abgelöst. Für Hersteller und Betreiber bringt das einige Änderungen mit sich.


Anwenderartikel, Ostfildern, June 8, 2010
Sicher funken bei Wind und Wetter - Funksystem InduraNET p überträgt Daten in einer Kläranlage
Wenn Signale zwischen statischen und beweglichen Anlagenteilen ausgetauscht werden sollen, stoßen kabel- und kontaktgebundene Systeme schnell an ihre Grenzen. Dies gilt umso mehr, wenn die Entfernungen groß und der Einsatzort Wind und Wetter ausgesetzt ist. Im industriellen Bereich hat das Funksystem InduraNET p von Pilz bereits seine Alltagstauglichkeit gezeigt. Nun erweist es sich auch unter erschwerten Bedingungen in einer Kläranlage als zuverlässiger Signal- und Datenübermittler.


Fachartikel, Ostfildern, February 10, 2010
So einfach und wirtschaftlich wie möglich - Dezentrales E/A-System PSSuniversal hat Peripherie im Griff
Die Automatisierungstechnik ist zum Erfolgsfaktor im globalen Wettbewerb geworden. Die Schlagworte hierbei lauten Standardisierung und Modularisierung. Die komplette Modularisierung in Form von Maschinenelementen verfolgt das Ziel, möglichst viele Teile identisch wieder verwenden zu können. Automatisierungsprojekte lassen sich so einfacher standardisieren. Hinsichtlich der Kosten bietet insbesondere das Engineering Einsparpotenziale. Hier setzt auch das dezentrale E/A-System PSSuniversal an, das Pilz in enger Abstimmung mit Kunden für die Anbindung an Profinet und Profisafe weiterentwickelt hat.


Anwenderartikel, Ostfildern, January 27, 2010
Präzises Zusammenspiel - Pilz Motion Control bringt Bewegungen in Einklang
Nicht nur auf den Inhalt kommt es an: Um die Qualität seiner Kakaoprodukte zu unterstreichen und sich als gehobener Anbieter zu positionieren, versieht ein namhafter Schokoladenhersteller seine Verpackungen mit einem aufgeprägten Goldemblem. Damit das immer exakt an derselben Stelle sitzt, sind Maschinen erforderlich, die komplexe Steuerungs- und Bewegungsaufgaben präzise in Einklang bringen. Nicht selten übernimmt dies das High-End-Motion-Control-System PMC von Pilz.


Anwenderartikel, Ostfildern, November 25, 2009
Sichere Zusammenarbeit - PNOZmulti überwacht Rundtischmontage
Als flexible Fertigungs- und Bearbeitungszentren eignen sich Rundtische für eine Vielzahl vorwiegend kleinteiliger Produktions- und Montageaufgaben. Ihr Vorteil: Voll- sowie teilautomatisierte Prozesse mit manuellem Anteil lassen sich auf ideale Weise kompakt, zeitgleich und mit hoher Taktzahl verknüpfen. Damit kein Handgriff zum Fehlgriff wird, wenn an einer Stelle Werkstücke eingelegt und an andrer - nur eine Handbreit entfernt - Teile vollautomatisch verschweißt werden, ist ein leistungsfähiges und zuverlässiges Sicherheitssystem unabdingbar.


Anwenderartikel, Ostfildern, November 24, 2009
Damit keine Show ins Wasser fällt - Pilz Sicherheitstechnik für Kreuzfahrt-Showbühnen
Effiziente Sicherheitstechnik ist in der Maschinenbau- und Automatisierungsbranche schon seit langem gang und gäbe. Auch moderne Bühnen kommen heute kaum mehr ohne aufwendige Antriebs- und Steuerungstechnik aus. Wenn am Ort der Handlung ständig Bühnenelemente in Bewegung sind und mitunter erhebliche Lasten über den Köpfen der Akteure schweben, ist Sicherheit ein zentrales Thema. Dies gilt umso mehr, wenn nonstop Showtime angesagt und die Bühne an Bord eines Clubschiffes ist.



Pilz weltweit
Bitte wählen Sie Ihren Standort

Pilz weltweit
Quicklinks
Webcode
Geben Sie hier den vierstelligen Webcode ein:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
0643